A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.
可更改每个日志的颜色和计算方式。
您可配置颜色,从而不同的值和值范围以不同颜色显示。您还可在值前方添加图标,让值更易于读取。
例如,您希望创建显示两个变量的点值,一个名为制冷,一个名为制热。介于 0 和 10 之间的制冷中的值将以深蓝色显示,而从 10 到 15 的值将以浅蓝色显示。介于 15 和 20 之间的制热中的值将以浅红色显示,而从 10 到 30 的值将以红色显示。
首先从添加两个变量“制冷”和“制热”开始。
编辑变量“制冷”。在辅助线字段中添加两条辅助线并如下配置它们:
值 = 10 和暗蓝色。这让所有值的颜色范围最高达到 10 暗蓝。
值 = 15 和浅蓝色。这让所有值的颜色范围超过 15 浅蓝。
编辑变量“制热”。
值 = 20 和浅红色。这让所有值的颜色范围最高达到 20 浅红。
值 = 30 和暗红色。这让所有值的颜色范围超过 20 深红。