earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

点值属性对话框

使用 点值属性 对话框对话框来配置和编辑点值。

 
action_zoom_plus_stroke 点值属性对话框
图: 点值属性对话框

表格: 点值属性对话框

组成部分

描述

添加

Click to add a point.

显示变量

Enter the variable you want to display.

图标

Select an icon to be displayed in front of the value.

标题

Type a caption for the widget.

标题链接

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

  • 仪表板小部件
  • 点值
  • 小部件对话框 - 布局选项卡