earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

点值

A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.

可更改每个日志的颜色和计算方式。

您可配置颜色,从而不同的值和值范围以不同颜色显示。您还可在值前方添加图标,让值更易于读取。

例如,您希望创建显示两个变量的点值,一个名为制冷,一个名为制热。介于 0 和 10 之间的制冷中的值将以深蓝色显示,而从 10 到 15 的值将以浅蓝色显示。介于 15 和 20 之间的制热中的值将以浅红色显示,而从 10 到 30 的值将以红色显示。

首先从添加两个变量“制冷”和“制热”开始。

编辑变量“制冷”。在辅助线字段中添加两条辅助线并如下配置它们:

  • 值 = 10 和暗蓝色。这让所有值的颜色范围最高达到 10 暗蓝。

  • 值 = 15 和浅蓝色。这让所有值的颜色范围超过 15 浅蓝。

编辑变量“制热”。

  • 值 = 20 和浅红色。这让所有值的颜色范围最高达到 20 浅红。

  • 值 = 30 和暗红色。这让所有值的颜色范围超过 20 深红。

  • 仪表板小部件
  • 配置点值