earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Configurazione di una mappa di calore

Configura una mappa di calore per ottenere una rappresentazione grafica dei dati in cui i valori contenuti in una matrice sono rappresentati come colori.

Mostra di più
action_close

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

In genere la mappa di calore viene utilizzata per presentare un trend log. Una mappa di calore può essere utilizzata per visualizzare qualsiasi informazione, per esempio temperatura, consumo d'acqua o consumo di energia.

È possibile modificare il colore e la scala dei blocchi nella mappa del calore per adattarsi al contenuto. Per esempio, il raffreddamento può essere visualizzato nei vari toni del blu e il riscaldamento in quelli del giallo e del rosso.

Per configurare una mappa di calore
  1. Fai clic su Configura o fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Nella finestra di dialogo Proprietà mappa di calore , nella casella Trend log visualizzato inserisci il trend log che vuoi visualizzare come mappa di calore.

  3. Nella casella Periodo , seleziona un periodo.

  4. Nella casella Metodo calcolo , seleziona un metodo di calcolo.

  5. Nella casella Didascalia , digita una didascalia.

  6. Nella casella Didascalia link , inserisci un link per un oggetto che sia importante per la torta di punti.

  7. Nella casella Mostra legenda , seleziona True per visualizzare il nome e colore del trend log nella mappa di calore.

  8. Fai clic su Aggiungi per aggiungere una guida e definire i colori dei diversi valori e intervalli di valori.

  9. Nella casella Valore , seleziona un valore per la guida.

  10. Nella casella Colore , seleziona un colore per il valore o l'intervallo di valori.

  11. Nella casella dei Decimali , seleziona il numero dei decimali da visualizzare.

  12. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Widget nel dashboard
  • Mappa di calore
  • Finestra di dialogo proprietà mappa di calore
  • Aggiunta di un widget a un dashboard