earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Configuration d'une jauge d'enregistrement

Vous pouvez configurer une jauge d'enregistrement de façon à afficher un journal de tendance au sein d'une jauge.

Afficher plus
action_close

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Les guides vous permettent de configurer l'échelle de la jauge de façon à afficher différentes couleurs sur différentes plages de l'échelle.

Vous pouvez afficher la valeur avec une aiguille ou une échelle indicatrice au sein de la jauge.

Vous souhaitez, par exemple, une jauge d'enregistrement affichant des valeurs comprises entre 0 et 30. Les valeurs inférieures à 10 sont trop basses et seront indiquées en bleu. Les valeurs comprises entre 10 et 20 sont correctes et seront indiquées en vert. Les valeurs comprises entre 20 et 30 sont trop élevées et seront indiquées en rouge. Vous souhaitez indiquer la valeur sur la plage de la jauge au moyen d'une aiguille.

Configurez la plage de la jauge avec 0 en tant que valeur minimale et 30 en tant que valeur maximale.

Ajoutez trois guides dans le champ Guide. Configurez-les comme suit :

  • Valeur = 10 et couleur bleue. La plage de valeurs de 0 à 10 sera de couleur bleue sur la jauge.

  • Valeur = 20 et couleur verte. La plage de valeurs de 11 à 20 sera de couleur bleue sur la jauge.

  • Valeur = 30 et couleur rouge. La plage de valeurs de 11 à 20 sera de couleur rouge sur la jauge.

Vous pouvez donner une couleur noire à l'indicateur et afficher la valeur au moyen d'une aiguille.

Si vous configurez l'indicateur sur une couleur noire, mais que vous oubliez de définir le paramètre « Utiliser une aiguille », un indicateur de couleur noire s'affiche à l'intérieur de la jauge affichant la valeur.

Pour configurer une jauge d'enregistrement
  1. Cliquez sur Configurer ou sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la jauge d'enregistrement , dans le champ Afficher le journal de tendance , spécifiez le journal de tendance que vous souhaitez afficher en tant que jauge d'enregistrement.

  3. Dans le champ Période , sélectionnez une période.

  4. Dans le champ Méthode de calcul , sélectionnez une méthode de calcul.

  5. Dans le champ Légende , saisissez une légende.

  6. Dans le champ Lien de légende , saisissez un lien vers un objet ayant une certaine pertinence pour la jauge d'enregistrement.

  7. Dans le champ Min , spécifiez la valeur minimale de la jauge.

  8. Dans le champ Max , spécifiez la valeur maximale de la jauge.

  9. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un guide afin de définir les couleurs des différentes valeurs et plages de valeurs.

  10. Dans le champ Valeur , saisissez la valeur pour le guide.

  11. Dans le champ Couleur , saisissez une couleur pour la valeur ou la plage de valeurs.

  12. Dans le champ Description , saisissez une description pour le guide.

  13. Dans le champ Couleur de l'indicateur , spécifiez la couleur de l'aiguille ou de l'indicateur de la jauge.

  14. Dans le champ Décimal , sélectionnez le nombre de décimales à afficher.

  15. Dans le champ Afficher la période , sélectionnez Vrai pour afficher la période en tant que légende.

  16. Dans le champ, Utiliser aiguille , sélectionnez Vrai pour utiliser l'aiguille en tant qu'indicateur dans la jauge. Si aucune aiguille n'est sélectionnée, la jauge affiche la valeur en tant qu'indicateur.

  17. Cliquez sur OK .

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Widgets de tableau de bord
  • Jauge d'enregistrement
  • Boîte de dialogue Propriétés de la jauge d'enregistrement
  • Ajout d'un widget à un tableau de bord