earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
04/07/2019

Widgets de tableau de bord

arrow1_rotationEspace vide arrow1_rotationCarte thermique arrow1_rotationJauge d'enregistrement arrow1_rotationGraphique circulaire arrow1_rotationValeur de journal arrow1_rotationGraphique de période arrow1_rotationGraphique période sur période arrow1_rotationJauge de point arrow1_rotationGraphique circulaire de point arrow1_rotationValeur de point arrow1_rotationPlan XY arrow1_rotationParcourir arrow1_rotationGraphiques arrow1_rotationLiens hypertexte

Les widgets de tableau de bord sont de petites applications sur un tableau de bord. Les widgets de tableau de bord sont les principaux composants d'un tableau de bord. Ils présentent des informations graphiques de votre système.

Vous pouvez créer un ou plusieurs widgets au sein d'un tableau de bord. Les widgets de tableau de bord ne peuvent être créés que dans un tableau de bord sous WebStation.

Prêts à l'utilisation

Tous les widgets de tableau de bord sont prêts à être utilisés. Il vous suffit juste d'ajouter le journal de tendances ou la variable que vous souhaitez ajouter dans le widget du tableau de bord. Tous les widgets de tableau de bord ont un réglage par défaut pour la couleur et différents composants de mise en page. Mais vous pouvez les configurer, eux aussi, en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, ajouter des légendes au widget ou aux axes x et y du diagramme. Vous pouvez aussi utiliser différentes couleurs pour différentes valeurs ou différentes plages de valeur au sein d'une jauge.

Espace vide

Un espace vide ne constitue pas un widget de tableau de bord, mais une façon de créer des espaces vides entre les widgets de tableau de bord. Vous utilisez les espaces vides lorsque vous procédez à la disposition d'un tableau de bord.

Carte thermique

Une carte thermique correspond à une représentation graphique au sein de laquelle les valeurs contenues dans une matrice sont représentées sous forme de couleurs.

Pour plus d'informations, voir Carte thermique .

Jauge d'enregistrement

Une jauge d'enregistrement affiche les valeurs de journalisation des tendances sous forme de jauge.

Pour plus d'informations, voir Jauge d'enregistrement .

Graphique circulaire

Un graphique circulaire est un graphique circulaire divisé en portions représentant les différentes proportions des journaux de tendances.

Pour plus d'informations, voir Graphique circulaire d'enregistrement .

Valeur de journal

Une valeur d'enregistrement affiche une ou plusieurs valeurs d'enregistrement de tendance sous forme de valeurs numériques.

Pour plus d'informations, voir Valeur d'enregistrement .

Graphique de période

Un graphique de période permet de comparer des journaux de tendance sur différentes périodes de temps.

Pour plus d'informations, voir Graphique de période .

Graphique période sur période

Un graphique de période permet de comparer des journaux de tendance sur différentes périodes de temps.

Pour plus d'informations, voir Graphique période sur période .

Jauge de point

Une jauge de point permet d'afficher de façon graphique la valeur actuelle indiquée sur une jauge.

Pour plus d'informations, voir Jauge de point .

Graphique circulaire de point

Un graphique circulaire de point est divisé en portions représentant les différentes proportions des valeurs.

Pour plus d'informations, voir Graphique circulaire de point .

Valeur de point

Une valeur de point permet d'afficher la valeur actuelle d'une ou plusieurs variables sous forme de valeur numérique.

Pour plus d'informations, voir Valeur de point .

Plan XY

Un tracé XY, également appelé tracé de dispersion, permet d'afficher les valeurs de deux journaux de tendance.

Pour plus d'informations, voir Plan XY .

Parcourir

Utilisez la fonction Parcourir pour naviguer vers un graphique ou un lien hypertexte que vous souhaitez ajouter à un tableau de bord.

Graphiques

Des graphiques peuvent être ajoutés à un tableau de bord.

Pour plus d'informations, voir Graphiques sur les tableaux de bord .

Liens hypertexte

Vous pouvez également ajouter des liens hypertexte à un tableau de bord. Pour pouvoir afficher le contenu du lien hypertexte, vous devez activer le contenu externe à intégrer dans WebStation.

Pour plus d'informations, voir Enabling External Content to be Embedded in WebStation .

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Carte thermique
  • Jauge d'enregistrement
  • Graphique circulaire d'enregistrement
  • Valeur d'enregistrement
  • Graphique de période
  • Graphique période sur période
  • Jauge de point
  • Graphique circulaire de point
  • Valeur de point
  • Plan XY