earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Configurazione di una torta di registro

Configura una torta di registro per ottenere una presentazione grafica dei trend log in un grafico a torta.

Mostra di più
action_close

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

La torta di registro può contenere uno o più registri. È possibile modificare i colori e il metodo di calcolo di ogni registro.

Centro torta

È possibile utilizzare il centro della torta per visualizzare i valori seguenti:

  • Nessuno: non visualizza nessun centro del grafico a torta.

  • Media: visualizza il valore medio per tutti i registri aggiunti al grafico a torta.

  • Totale: visualizza la somma di tutti i registri aggiunti al grafico a torta.

  • Min: visualizza il valore del registro con il valore minimo.

  • Max: visualizza il valore del registro con il valore massimo.

Valori numerici

Puoi ottenere una visualizzazione numerica di tutti i valori nella torta di registro usando la funzione Visualizza valori.

Per configurare una torta di registro
  1. Fai clic su Configura o fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Fai clic su Aggiungi .

  3. Seleziona i trend logs e fai clic su Seleziona .

  4. Nella casella Metodo di calcolo , seleziona un metodo di calcolo.

  5. Nella casella Colore , seleziona un colore per il trend log.

  6. Nella casella Periodo , seleziona un periodo.

  7. Nella casella Didascalia , digita una didascalia.

  8. Nella casella link Didascalia , inserisci un link per un oggetto che sia importante per la torta di registro.

  9. Al Centro della torta , seleziona un centro della torta.

  10. Nella casella Mostra legenda , seleziona True per visualizzare il nome e colore del trend log nella torta di registro.

  11. Nella casella Mostra percentuale , seleziona True per visualizzare i valori in percentuale.

  12. Nella casella Mostra periodo , seleziona True per visualizzare il periodo come una legenda.

  13. Nella casella Visualizza valori , seleziona True per visualizzare i valori numerici.

  14. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Widget nel dashboard
  • Torta di registro
  • Finestra di dialogo Proprietà torta di registro
  • Aggiunta di un widget a un dashboard