Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar un valor de registro

Es posible configurar un valor de registro para que se muestren uno o varios valores de registro de tendencias en forma de valores numéricos.

Mostrar más
action_close

A log value displays one or many trend log values as numerical values.

Es posible cambiar los colores y el método de cálculo de cada registro.

Es posible configurar el color para que diferentes valores y rangos de valores se muestren en colores distintos. También es posible añadir iconos delante del valor para que resulte más fácil leer los valores.

Por ejemplo, podría crear un valor de registro que muestre dos registros, uno llamado Refrigeración y otro llamado Calefacción. Los valores de refrigeración entre 0 y 10 se mostrarán en azul oscuro y los valores entre 10 y 15 lo harán en azul claro. Los valores de calefacción entre 15 y 20 se mostrarán en rojo claro y los valores entre 15 y 30 lo harán en rojo oscuro.

Primero comience por añadir los dos registros: Refrigeración y Calefacción.

Edite el registro Refrigeración. Añada dos guías en el campo Guía y configúrelas como sigue:

  • Valor = 10 y color azul oscuro. Esto hace que el rango de color para todos los valores hasta 10 sea de color azul oscuro.

  • Valor = 15 y color azul claro. Esto hace que el rango de color para todos los valores superiores a 15 sea de color azul claro.

Edite el registro Calefacción.

  • Valor = 20 y color rojo claro. Esto hace que el rango de color para todos los valores hasta 20 sea de color rojo claro.

  • Valor = 30 y color rojo oscuro. Esto hace que el rango de color para todos los valores superiores a 20 sea de color rojo oscuro.

Para configurar un valor de registro
  1. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Haga clic en Añadir .

  3. Seleccione los registros de tendencias y haga clic en Seleccionar .

  4. En el cuadro Icono , seleccione un icono que se mostrará delante del valor.

  5. En el cuadro Método de cálculo , seleccione un método de cálculo.

  6. Para cambiar el color predeterminado, haga clic en el botón Editar

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  7. En el cuadro de diálogo Propiedades de serie de guía de registro , desplácese hacia abajo hasta Guías .

  8. En el cuadro Color , introduzca un color para el registro de tendencias.

  9. Haga clic en Aceptar .

  10. En el cuadro Periodo , seleccione un periodo.

  11. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  12. En el cuadro Enlace de imagen , introduzca un enlace a un objeto que sea relevante para el valor de registro.

  13. Seleccione Verdad para mostrar el período en el widget.

  14. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Widgets de panel
  • Valor de registro
  • Cuadro de diálogo de Propiedades de valor de registro
  • Cómo añadir un widget a un panel