earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Configuration d'une valeur d'enregistrement

Vous pouvez configurer une valeur d'enregistrement pour afficher une ou plusieurs valeurs d'enregistrement de tendance sous forme de valeur numérique.

Afficher plus
action_close

A log value displays one or many trend log values as numerical values.

Vous pouvez modifier les couleurs et la méthode de calcul de chaque journal.

Vous pouvez configurer la couleur de façon à afficher les différentes valeurs et plages de valeurs de différentes couleurs. Vous pouvez également ajouter des icônes devant les valeurs pour que celles-ci soient plus faciles à lire.

Vous pouvez, par exemple, créer une valeur d'enregistrement qui affiche deux journaux : une appelée « Refroidissement », l'autre appelée « Chauffage ». Les valeurs de refroidissement comprises entre 0 et 10 seront affichées en bleu foncé ; celles comprises entre 10 et 15 seront affichées en bleu clair. Les valeurs de chauffage comprises entre 15 et 20 seront affichées en rouge clair ; celles comprises entre 15 et 30 seront affichées en rouge foncé.

Commencez par ajouter les deux journaux, Refroidissement et Chauffage, à la jauge.

Modifiez l'enregistrement Refroidissement. Ajoutez deux guides dans le champ Guide et configurez-les comme suit :

  • Valeur = 10 et couleur bleu foncé. Toutes les valeurs jusqu'à 10 seront donc de couleur bleu foncé.

  • Valeur = 15 et couleur bleu clair. Toutes les valeurs jusqu'à 15 seront donc de couleur bleu clair.

Modifiez la variable Chauffage.

  • Valeur = 20 et couleur rouge clair. Toutes les valeurs jusqu'à 20 seront donc de couleur rouge clair.

  • Valeur = 30 et couleur rouge foncé Toutes les valeurs de plus de 20 seront donc de couleur rouge foncé.

Pour configurer une valeur d'enregistrement
  1. Cliquez sur Configurer ou sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Cliquez sur Ajouter .

  3. Sélectionnez les journaux de tendance, puis cliquez sur Sélectionner .

  4. Dans le champ Icône , sélectionnez l'icône à afficher devant la valeur.

  5. Dans le champ Méthode de calcul , sélectionnez une méthode de calcul.

  6. Pour modifier la couleur par défaut, cliquez sur le bouton Modifier

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  7. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la série de guide d'enregistrement , défilez jusqu'à Guides .

  8. Dans le champ Couleur , saisissez une couleur pour le journal de tendance.

  9. Cliquez sur OK .

  10. Dans le champ Période , sélectionnez une période.

  11. Dans le champ Légende , saisissez une légende.

  12. Dans le champ Lien de légende , saisissez un lien vers un objet ayant une certaine pertinence pour la valeur d'enregistrement.

  13. Sélectionnez Vrai pour afficher la période dans le widget.

  14. Cliquez sur OK .

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Widgets de tableau de bord
  • Valeur d'enregistrement
  • Boîte de dialogue Propriétés du graphique de valeur d'enregistrement
  • Ajout d'un widget à un tableau de bord