earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

配置日志值

您可配置日志值,从而以数值的形式显示一个或多个趋势日志值。

显示更多
action_close

A log value displays one or many trend log values as numerical values.

可更改每个日志的颜色和计算方式。

您可配置颜色,从而不同的值和值范围以不同颜色显示。您还可在值前方添加图标,让值更易于读取。

例如,您希望创建显示两个日志的日志值,一个名为制冷,一个名为制热。介于 0 和 10 之间的制冷中的值将以深蓝色显示,而从 10 到 15 的值将以浅蓝色显示。介于 15 和 20 之间的制热中的值将以浅红色显示,而从 10 到 30 的值将以深红色显示。

首先从添加两个日志“制冷”和“制热”到测量仪开始。

编辑日志“制冷”。在辅助线字段中添加两条辅助线并如下配置它们:

  • 值 = 10 和暗蓝色。这让所有值的颜色范围最高达到 10 暗蓝。

  • 值 = 15 和浅蓝色。这让所有值的颜色范围超过 15 浅蓝。

编辑变量“制热”。

  • 值 = 20 和浅红色。这让所有值的颜色范围最高达到 20 浅红。

  • 值 = 30 和暗红色。这让所有值的颜色范围超过 20 深红。

配置日志值
  1. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 单击 添加

  3. 选择趋势日志并单击 选择

  4. 图标 框中,选择要显示在值前方的图标。

  5. 计算 方法 框中,选择一个计算方法。

  6. 要更改默认颜色,点击 编辑 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  7. 日志辅助线系列属性 对话框中,向下滚动到 辅助线

  8. 颜色 框中,输入趋势日志的颜色。

  9. 点击 确定

  10. 周期 框中,选择周期。

  11. 标题 框中,键入标题。

  12. 标题 链接 框中,输入对于日志值相关的对象的链接。

  13. 选择 正确 以在小部件中选择周期。

  14. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • Dashboard Widgets
  • 记录值
  • 日志值属性对话框
  • 向仪表板添加小部件