Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cómo configurar y editar un periodo sobre el gráfico de periodo

Es posible configurar un periodo sobre el gráfico de periodo para comparar registros de tendencias en diferentes periodos de tiempo.

Mostrar más
action_close

Los widgets de panel son pequeñas aplicaciones en un panel. Los widgets de panel son los principales componentes de un panel y presentan información gráfica de su sistema.

Es posible crear o uno varios widgets de panel en un panel. Los widgets de panel solo se pueden crear en paneles de WebStation.

Listos para usar

Todos los widgets de panel están listos para usar. Lo único que tiene que hacer es añadir el registro de tendencias o la variable que desea ver en el widget de panel. Todos los widgets de panel tienen una configuración predeterminada para el color y diferentes componentes de diseño, pero también puede configurarlos según sus necesidades. Por ejemplo, puede añadir leyendas al widget propiamente dicho, o al eje X e Y del diagrama, puede usar diferentes colores para diferentes valores o rangos de valores de un indicador.

Espacio en blanco

El espacio en blanco no es un widget de panel, sino una forma de crear espacios en blanco entre widgets de panel. Los espacios en blanco se utilizan cuando establece el diseño de un panel.

Mapa de calor

Un mapa de calor es una representación gráfica de datos en la que los valores contenidos en una matriz se representan como colores.

Para obtener más información, consulte Mapa de calor .

Indicador de registro

Los indicadores de registro muestran los valores del registro de tendencias en un indicador.

Para obtener más información, consulte Indicador de registro .

Gráfico circular de registro

Un gráfico circular de registro es un gráfico dividido en porciones que ilustran las proporciones de los registros de tendencias.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de registro .

Valor de registro

Un valor de registro muestra uno o varios valores de registro de tendencias en forma de valores numéricos.

Para obtener más información, consulte Valor de registro .

Gráfico de periodo

Los gráficos de periodo sirven para comparar registros de tendencias entre diferentes periodos de tiempo.

Para obtener más información, consulte Gráfico de periodo .

Periodo sobre gráfico de periodo

Los gráficos de periodo sirven para comparar registros de tendencias entre diferentes periodos de tiempo.

Para obtener más información, consulte Periodo sobre gráfico de periodo .

Indicador de punto

Los indicadores de punto sirven para mostrar de forma gráfica un valor actual en un indicador.

Para obtener más información, consulte Indicador de punto .

Gráfico circular de valores

Un gráfico circular de valores es un gráfico dividido en porciones que ilustran la proporción de los valores.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de valores .

Valor de punto

Un valor de punto sirve para mostrar el valor presente de una o varias variables en forma de valor numérico.

Para obtener más información, consulte Valor de punto .

Diagrama XY

Los diagramas XY, también llamados diagramas de dispersión, sirven para mostrar los valores de dos registros de tendencias.

Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Navegar

Utilice Navegar para ir a un gráfico o un hipervínculo que desee añadir a un panel.

Gráficos

Es posible añadir gráficos a un panel.

Para obtener más información, consulte Gráficos en los paneles .

Hipervínculos

También es posible añadir hipervínculos a un panel. Para poder mostrar el contenido de un hipervínculo, debe habilitar el contenido externo que se integrará en WebStation.

Para obtener más información, consulte Configuring Security in WebStation using WorkStation .

Cómo configurar un periodo sobre un gráfico de periodo
  1. Haga clic en Configurar o haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Haga clic en Añadir .

  3. Seleccione los registros de tendencias y haga clic en Seleccionar .

  4. En el cuadro Tipo de gráfico , seleccione cómo se va a mostrar el registro de tendencias.

  5. En el cuadro Método de cálculo , seleccione un método de cálculo para el gráfico de tendencias.

  6. En el cuadro Color , introduzca un color para el registro de tendencias.

  7. Seleccione la posición del eje Y.

  8. En la lista Datos ausentes , seleccione cómo procesar los datos que faltan en el gráfico.

  9. En el cuadro Periodo , seleccione un periodo.

  10. En el cuadro Leyenda , escriba una leyenda.

  11. En el cuadro Enlace de imagen , introduzca un enlace a un objeto que sea relevante para el periodo sobre el gráfico de periodo.

  12. En el cuadro Mostrar leyenda , seleccione Verdadero para que se muestren el nombre y el color del registro de tendencias del periodo sobre el gráfico de periodo.

  13. En el cuadro Mostrar periodo , seleccione Verdadero para mostrar el periodo en forma de leyenda.

  14. En Apilar series , seleccione Verdadero para apilar las barras de series.

  15. En el cuadro Eje Y mínimo , introduzca el valor mínimo del eje Y izquierdo.

  16. En el cuadro Eje Y máximo , introduzca el valor máximo del eje Y izquierdo.

  17. En el cuadro Decimal , seleccione el número de decimales.

  18. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Widgets de panel
  • Periodo sobre gráfico de periodo
  • Propiedades del período sobre gráfico de período - Cuadro de diálogo
  • Cómo añadir un widget a un panel