earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Configuration d'un graphique période sur période

Vous pouvez configurer un graphique période sur période pour comparer les journaux de tendance sur différentes périodes.

Afficher plus
action_close

Les widgets de tableau de bord sont de petites applications sur un tableau de bord. Les widgets de tableau de bord sont les principaux composants d'un tableau de bord. Ils présentent des informations graphiques de votre système.

Vous pouvez créer un ou plusieurs widgets au sein d'un tableau de bord. Les widgets de tableau de bord ne peuvent être créés que dans un tableau de bord sous WebStation.

Prêts à l'utilisation

Tous les widgets de tableau de bord sont prêts à être utilisés. Il vous suffit juste d'ajouter le journal de tendances ou la variable que vous souhaitez ajouter dans le widget du tableau de bord. Tous les widgets de tableau de bord ont un réglage par défaut pour la couleur et différents composants de mise en page. Mais vous pouvez les configurer, eux aussi, en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, ajouter des légendes au widget ou aux axes x et y du diagramme. Vous pouvez aussi utiliser différentes couleurs pour différentes valeurs ou différentes plages de valeur au sein d'une jauge.

Espace vide

Un espace vide ne constitue pas un widget de tableau de bord, mais une façon de créer des espaces vides entre les widgets de tableau de bord. Vous utilisez les espaces vides lorsque vous procédez à la disposition d'un tableau de bord.

Carte thermique

Une carte thermique correspond à une représentation graphique au sein de laquelle les valeurs contenues dans une matrice sont représentées sous forme de couleurs.

Pour plus d'informations, voir Carte thermique .

Jauge d'enregistrement

Une jauge d'enregistrement affiche les valeurs de journalisation des tendances sous forme de jauge.

Pour plus d'informations, voir Jauge d'enregistrement .

Graphique circulaire

Un graphique circulaire est un graphique circulaire divisé en portions représentant les différentes proportions des journaux de tendances.

Pour plus d'informations, voir Graphique circulaire d'enregistrement .

Valeur de journal

Une valeur d'enregistrement affiche une ou plusieurs valeurs d'enregistrement de tendance sous forme de valeurs numériques.

Pour plus d'informations, voir Valeur d'enregistrement .

Graphique de période

Un graphique de période permet de comparer des journaux de tendance sur différentes périodes de temps.

Pour plus d'informations, voir Graphique de période .

Graphique période sur période

Un graphique de période permet de comparer des journaux de tendance sur différentes périodes de temps.

Pour plus d'informations, voir Graphique période sur période .

Jauge de point

Une jauge de point permet d'afficher de façon graphique la valeur actuelle indiquée sur une jauge.

Pour plus d'informations, voir Jauge de point .

Graphique circulaire de point

Un graphique circulaire de point est divisé en portions représentant les différentes proportions des valeurs.

Pour plus d'informations, voir Graphique circulaire de point .

Valeur de point

Une valeur de point permet d'afficher la valeur actuelle d'une ou plusieurs variables sous forme de valeur numérique.

Pour plus d'informations, voir Valeur de point .

Plan XY

Un tracé XY, également appelé tracé de dispersion, permet d'afficher les valeurs de deux journaux de tendance.

Pour plus d'informations, voir Plan XY .

Parcourir

Utilisez la fonction Parcourir pour naviguer vers un graphique ou un lien hypertexte que vous souhaitez ajouter à un tableau de bord.

Graphiques

Des graphiques peuvent être ajoutés à un tableau de bord.

Pour plus d'informations, voir Graphiques sur les tableaux de bord .

Liens hypertexte

Vous pouvez également ajouter des liens hypertexte à un tableau de bord. Pour pouvoir afficher le contenu du lien hypertexte, vous devez activer le contenu externe à intégrer dans WebStation.

Pour plus d'informations, voir Configuring Security in WebStation using WorkStation .

Pour configurer un graphique période sur période
  1. Cliquez sur Configurer ou sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Cliquez sur Ajouter .

  3. Sélectionnez les journaux de tendance, puis cliquez sur Sélectionner .

  4. Dans le champ Type de graphique , spécifiez la façon dont le journal de tendance est affiché.

  5. Dans le champ Méthode de calcul , sélectionnez une méthode de calcul pour le graphique de tendance.

  6. Dans le champ Couleur , saisissez une couleur pour le journal de tendance.

  7. Sélectionnez la position de l'axe Y.

  8. Dans la liste Données manquantes , sélectionnez comment gérer les données manquantes dans le graphique.

  9. Dans le champ Période , sélectionnez une période.

  10. Dans le champ Légende , saisissez une légende.

  11. Dans le champ Lien de légende , saisissez un lien vers un objet ayant une certaine pertinence pour le graphique période sur période.

  12. Dans le champ Afficher la légende , sélectionnez Vrai pour afficher le nom et la couleur du journal de tendance dans le graphique période sur période.

  13. Dans le champ Afficher la période , sélectionnez Vrai pour afficher la période en tant que légende.

  14. Dans le champ Empiler séries , sélectionnez Vrai pour empiler les barres de série.

  15. Dans le champ Minimum de l'axe Y , saisissez la valeur minimale de l'axe Y gauche.

  16. Dans le champ Maximum de l'axe Y , saisissez la valeur maximale de l'axe Y gauche.

  17. Dans le champ Décimal , spécifiez le nombre de décimales à afficher.

  18. Cliquez sur OK .

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Widgets de tableau de bord
  • Graphique période sur période
  • Propriétés du graphique Période sur Période – Boîte de dialogue
  • Ajout d'un widget à un tableau de bord