earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

配置点饼

您可配置点饼以获得饼图点上值的图形表示。

显示更多
action_close

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

点饼金额包含一个或多个变量。可更改每个变量的颜色和计算方式。

饼中心

可如下配置饼中心。

  • 无:不显示任何饼中心。

  • 平均:显示饼中所有变量的平均值。

  • 总计:显示饼中所有变量的总和。

  • 最小值:以最小值位于饼图中心的方式显示变量的值。

  • 最大值:以最大值位于饼图中心的方式显示变量的值。

数值

您可使用显示值功能获得所有值的数字显示。

配置点饼
  1. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 点击 添加 添加变量。

  3. 显示变量 框中,键入要在点饼中显示的变量的路径。

  4. 颜色 框中,输入变量的颜色。

  5. 标题 框中,键入标题。

  6. 标题 链接 框中,输入对于点饼相关的对象的链接。

  7. 饼中心 ,选择饼中心。

  8. 显示图例 框中,选择 以显示点饼中值的名称和颜色。

  9. 显示百分比 框中,选择 以百分比显示值。

  10. 显示值 框中,选择 以显示点饼中变量的数值。

  11. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • Dashboard Widgets
  • 点饼
  • 点饼属性对话框
  • 向仪表板添加小部件