Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 2024, 7.0
03/12/2024

Configuring a Point Value

You configure a point value to display the present value of a point as a numerical value.

Afficher plus
action_close

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

Vous pouvez créer un ou plusieurs widgets au sein d'un tableau de bord. Les widgets de tableau de bord ne peuvent être créés que dans un tableau de bord sous WebStation.

Prêts à l'utilisation

Tous les widgets de tableau de bord sont prêts à être utilisés. Il vous suffit juste d'ajouter le journal de tendances, la variable, l'alarme ou l'événement que vous souhaitez afficher dans le widget du tableau de bord. Tous les widgets de tableau de bord ont un réglage par défaut pour la couleur et différents composants de mise en page. Mais vous pouvez les configurer, eux aussi, en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, ajouter des légendes au widget ou aux axes x et y du diagramme. Vous pouvez aussi utiliser différentes couleurs pour différentes valeurs ou différentes plages de valeur au sein d'une jauge.

Cloner des widgets et relier les références des widgets

You can clone widgets and rebind widgets references.

Pour plus d'informations, voir Clone Widgets and Rebind Widget References .

Espace vide

Un espace vide ne constitue pas un widget de tableau de bord, mais une façon de créer des espaces vides entre les widgets de tableau de bord. Vous utilisez les espaces vides lorsque vous procédez à la disposition d'un tableau de bord.

Nombre d'alarmes

An alarm count displays the number of alarms from the EcoStruxure Building Operation system.

Pour plus d'informations, voir Alarm Count .

Graphique Pareto alarme

An alarm Pareto chart is a graphical representation of alarms represented by bars but also by a cumulative line. An alarm pareto chart gives you a quick overview of the most common causes of alarms.

Pour plus d'informations, voir Alarm Pareto Chart .

Graphique circulaire

An alarm pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of alarms.

Pour plus d'informations, voir Alarm Pie .

Graphique Sankey alarme

An alarm Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the alarms in the EcoStruxure Building Operation system.

Pour plus d'informations, voir Alarm Sankey Chart .

Graphique Pareto événement

An event Pareto chart is a graphical representation where the events are represented by bars but also by a cumulative line. An event pareto chart gives you a quick overview of the most common events.

Pour plus d'informations, voir Event Pareto Chart .

Graphique circulaire événement

An event pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of events.

Pour plus d'informations, voir Graphique circulaire .

Graphique vitesse événement

An event rate chart is a graphical representation of event rates represented by bars.

Pour plus d'informations, voir Event Rate Chart .

Graphique Sankey événement

An events Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the events in the EcoStruxure Building Operation system.

Pour plus d'informations, voir Event Sankey Chart .

Carte thermique

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

Pour plus d'informations, voir Heat Map .

Widget d'image

An image widget displays an image in a dashboard.

Pour plus d'informations, voir Widget d'image .

Jauge d'enregistrement

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Pour plus d'informations, voir Log Gauge .

Graphique circulaire

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

Pour plus d'informations, voir Log Pie .

Valeur de journal

A log value displays one or many trend log values as numerical values.

Pour plus d'informations, voir Log Value .

Graphique de période

A period chart is used to compare trend logs over different time periods.

Pour plus d'informations, voir Period Chart .

Graphique période sur période

A period chart is used to compare trend logs over different time periods.

Pour plus d'informations, voir Period over Period Chart .

Jauge de point

A point gauge is used to graphically display a current value in a gauge.

Pour plus d'informations, voir Point Gauge .

Graphique circulaire de point

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

Pour plus d'informations, voir Point Pie .

Valeur de point

A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.

Pour plus d'informations, voir Point Value .

Plan XY

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Pour plus d'informations, voir XY Plot .

Parcourir

Utilisez la fonction Parcourir pour naviguer vers un graphique ou un lien hypertexte que vous souhaitez ajouter à un tableau de bord.

Widget de tableau de bord dynamique

Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.

Pour plus d'informations, voir Dynamic Widgets .

Graphiques

Graphics can be added to a dashboard.

Pour plus d'informations, voir Graphics in Dashboards .

Liens hypertexte

Vous pouvez également ajouter des liens hypertexte à un tableau de bord. Pour pouvoir afficher le contenu du lien hypertexte, vous devez activer le contenu externe à intégrer dans WebStation.

Pour plus d'informations, voir Configuring Security in WebStation using WorkStation .

To configure and edit a point value
  1. Click Configure or click the Settings button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Click Add to add a variable.

  3. In the Display variable box, enter the variable you want to display.

  4. In the Icon box, select an icon to be displayed in front of the variable.

  5. To change the default color, click the Edit button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. In the Point Guide Series Properties dialog box, scroll down to Guides .

  7. Click Add .

  8. In the Value box, enter a value.

  9. In the Color box, enter a color for the trend log.

  10. Click OK .

  11. In the Caption box, type a caption.

  12. In the Caption link box, enter a link to an object that is relevant for the point gauge.

  13. Click OK .

  • How Dashboards Work
  • Widgets de tableau de bord
  • Point Value
  • Point Value Properties Dialog Box
  • Adding a Widget to a Dashboard