earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards, Grafiken
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Grafiken in Dashboards

Graphics can be added to a dashboard.

Wenn Sie einem Dashboard eine Grafik hinzufügen, behält die Grafik all ihre Funktionen bei. Zum Beispiel funktionieren Links in der Grafik zu anderen Objekten und die Werte in der Grafik können verändert und gezwungen werden.

Die Grafiken, die bereits im Dialogfeld Dashboard-Widgets auswählen aufgeführt sind, sind benutzerspezifische Grafiken. Sie sind in der Benutzerspezifischen Typenbibliothek in WorkStation sichtbar. Wenn Sie eine Grafik hinzufügen, die bereits im Dialogfeld Dashboard-Widgets auswählen aufgeführt ist, handelt es sich hier um eine Instanz des benutzerspezifischen Typs.

  • Wie Dashboards funktionieren
  • Dashboard-Widgets
  • Custom Types Overview
  • Custom Types
  • Instances of Custom Types
  • Dashboard-Widgets