Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cómo añadir un gráfico a un panel

Los gráficos se añaden a un panel para mejorar la visión de conjunto.

Mostrar más
action_close

Graphics can be added to a dashboard.

Cuando se añade un gráfico a un panel, el gráfico conserva todas sus funciones. Por ejemplo, los enlaces en los gráficos a otros objetos funcionan y los valores de los gráficos se pueden cambiar y forzar.

Los gráficos que ya están en el cuadro de diálogo Seleccionar widgets de panel son los tipos personalizados. Son visibles en el la Biblioteca de tipos personalizados de WorkStation. Cuando se añade un gráfico que ya se encuentra en el cuadro de diálogo Seleccionar widgets de panel, el gráfico es una instancia del tipo personalizado.

Para añadir un gráfico a un panel
  1. En WebStation, haga clic con el botón derecho del ratón en el panel.

  2. Haga clic en Editar panel .

  3. Haga clic en Añadir y realice una de las siguientes acciones:

    • Seleccione un gráfico en el cuadro de diálogo Seleccionar widgets de panel .

    • Haga clic en Navegar y seleccione un gráfico.

  4. Haga clic en Aceptar .

  • Widgets de panel
  • Gráficos en los paneles
  • Cuadro de diálogo Seleccionar widget de panel
  • Barra de herramientas de Widgets de panel