earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Adicionar um widget a um dashboard

O utilizador adiciona widgets a um dashboard para facilitar a obtenção de informações sobre várias partes do sistema.

Mostrar mais
action_close

Dashboards are a way to get a graphical overview of values and logs in your system.

O utilizador cria dashboards para obter uma vista geral do desempenho dos edifícios, como a monitorização do consumo energético, estatísticas de alarmes e resumos ambientais. É possível visualizar dados em tempo real e passados.

Os dashboards são criados em WebStation e só podem ser acedidos através de WebStation. Os dashboards são criados em função das necessidades adicionando widgets de dashboard.

Tipos de dashboards

Existem dois tipos de dashboard: público e pessoal.

Dashboards públicos

Um dashboard público pode ser criado por qualquer utilizador que tenha acesso à pasta onde se situam os dashboards. Qualquer utilizador que tenha acesso à pasta pode visualizar o dashboard.

Dashboards pessoais

Os dashboards pessoais são guardados ao nível do utilizador e só podem ser acedidos pelo utilizador que os criou. Para poder criar dashboards pessoais, o utilizador tem de ser membro de um grupo que permita a criação de dashboards.

Para mais informações, consulte Permitir que um utilizador aceda a dashboards pessoais .

Os dashboards pessoais exigem uma licença.

Widgets de dashboard

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

Para mais informações, consulte Widgets de dashboard .

Apresentações de diapositivos

Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.

Dashboards em WorkStation

Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.

Para adicionar um widget a um dashboard
  1. Em WebStation, clique com o botão direito no dashboard.

  2. Clique em Editar dashboard .

  3. No menu da ferramenta Dashboard , clique em Adicionar .

  4. Na caixa de diálogo Selecionar widgets de dashboard , selecione os widgets que quiser adicionar.

  5. Clique em OK .

  • Como funcionam os dashboards
  • Widgets de dashboard
  • Barra de ferramentas de widgets de dashboard
  • Caixa de diálogo de seleção de widgets de dashboard
  • Adicionar um gráfico a um dashboard
  • Adicionar uma hiperligação a um dashboard