earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

XY-Diagramm

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Die Werte werden als Punkte dargestellt, wobei jeder Punkt den Wert einer Variable hat, die die Position auf der Y-Achse bestimmt und der Wert der anderen Variable die Position auf der X-Achse bestimmt.

Sie können die Werte im XY-Plot auf vier verschiedene Arten anzeigen:

  • Streuung: die Werte werden als Punkte im Diagramm dargestellt.

  • Kontur: die Werte werden durch eine Konturkarte im Diagramm dargestellt.

  • Lineare Regressionslinie: die Werte werden durch eine gerade Linie dargestellt, die beschreibt, wie eine Reaktionsvariable sich verändert, wenn sich eine erklärende Variable verändert.

  • Polynomiale Regressionskurve: die Werte werden durch eine Kurve dargestellt, die bescheibt, wie eine Reaktionsvariable sich verändert, während sich eine erklärende Variable verändert.

Sie können die Farbe der Linie, Punkte und Konturkarte verändern. Sie können auch Raster verwenden, um das Lesen des Plots zu vereinfachen.

  • Wie Dashboards funktionieren
  • Dashboard-Widgets
  • Konfigurieren eines XY-Diagramms