earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Diagrama XY

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Los valores se muestran en forma de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje Y y el valor de la otra variable que determina la posición en el eje X.

Es posible ver los valores en el diagrama XY en cuatro formas diferentes:

  • Dispersión: los valores están representados por puntos en el diagrama.

  • Contorno: los valores están representados por un mapa de contornos en el diagrama.

  • Línea de regresión lineal: los valores están representados por una línea recta que describe la forma en la que cambia una variable de respuesta cuando cambia una variable explicativa.

  • Curva de regresión polinómica: los valores están representados por una curva que describe la forma en la que cambia una variable de respuesta cuando cambia una variable explicativa.

Es posible cambiar el color de las líneas, de los puntos y del mapa de contornos. También es posible usar cuadrículas para facilitar la lectura del diagrama.

  • Cómo funcionan los paneles
  • Widgets de panel
  • Cómo configurar un diagrama XY