earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2024
30/10/2025

Creating a Dashboard

You create a dashboard to get an overview of parts of your system.

Mostrar más
action_close

Dashboards are a way to get a graphical overview of values and logs in your system.

Es posible crear paneles para obtener una visión de conjunto del rendimiento de los edificios, como la supervisión del consumo de energía, las estadísticas de alarma y los resúmenes medioambientales. Es posible ver los datos reales y los históricos.

Los paneles se crean en WebStation y solo se puede tener acceso a ellos a través de WebStation. Para configurar los paneles según sus necesidades, se añaden widgets de panel.

Tipos de paneles

Existen dos tipos de paneles, los públicos y los personales.

Paneles públicos

Los paneles públicos los puede crear cualquier usuario que tenga acceso a la carpeta en la que se encuentren los paneles. Cualquier usuario que tenga acceso a la carpeta puede ver el panel.

Paneles personales

Los paneles personales se guardan en el nivel del usuario y solo puede tener acceso a ellos el usuario que los haya creado. Para poder crear paneles personales, el usuario debe ser miembro de un grupo que permita a los miembros crear paneles.

Para obtener más información, consulte Cómo permitir a los miembros acceso a los paneles personales .

Los paneles personales necesitan una licencia.

Widgets de panel

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

Para obtener más información, consulte Widgets de panel .

Pases de diapositivas

Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.

Paneles en Workstation

Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.

To create a dashboard
  1. In WebStation, right-click the folder where you want to create the dashboard.

  2. Click Create Dashboard .

  3. In the Dashboard Properties dialog box, in the Name field, type a name for the dashboard.

  4. Click OK .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Dashboard Properties – Basic Tab
  • Dashboard Properties – Layout Tab
  • Configuring a Dashboard