earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 2024
14/03/2024
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Widgets de panel

arrow1_rotationClonar widgets y volver a vincular referencias de widget arrow1_rotationEspacio en blanco arrow1_rotationRecuento de alarmas arrow1_rotationGráfico de Pareto de alarmas arrow1_rotationGráfico de alarmas arrow1_rotationGráfico de Sankey de alarmas arrow1_rotationGráfico de Pareto de eventos arrow1_rotationGráfico de eventos arrow1_rotationGráfico de tasa de eventos arrow1_rotationGráfico de Sankey de eventos arrow1_rotationMapa de calor arrow1_rotationWidget de imagen arrow1_rotationIndicador de registro arrow1_rotationGráfico circular de registro arrow1_rotationValor de registro arrow1_rotationGráfico de periodo arrow1_rotationPeriodo sobre gráfico de periodo arrow1_rotationIndicador de punto arrow1_rotationGráfico circular de valores arrow1_rotationValor de punto arrow1_rotationDiagrama XY arrow1_rotationNavegar arrow1_rotationWidget de panel dinámico arrow1_rotationGráficos arrow1_rotationHipervínculos

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

Es posible crear o uno varios widgets de panel en un panel. Los widgets de panel solo se pueden crear en paneles de WebStation.

Listos para usar

Todos los widgets de panel están listos para usarse. Lo único que tiene que hacer es añadir el registro de tendencias, la variable, la alarma o el evento que desea ver en el widget de panel. Todos los widgets de panel tienen una configuración predeterminada para el color y diferentes componentes de diseño, pero también puede configurarlos según sus necesidades. Por ejemplo, puede añadir leyendas al widget propiamente dicho, o al eje X e Y en el diagrama, puede usar diferentes colores para diferentes valores o rangos de valores de un indicador.

Clonar widgets y volver a vincular referencias de widget

You can clone widgets and rebind widgets references.

Para obtener más información, consulte Clonar widgets y volver a vincular referencias de widget .

Espacio en blanco

El espacio en blanco no es un widget de panel, sino una forma de crear espacios en blanco entre widgets de panel. Los espacios en blanco se utilizan cuando establece el diseño de un panel.

Recuento de alarmas

An alarm count displays the number of alarms from the EcoStruxure Building Operation system.

Para obtener más información, consulte Recuento de alarmas .

Gráfico de Pareto de alarmas

An alarm Pareto chart is a graphical representation of alarms represented by bars but also by a cumulative line. An alarm pareto chart gives you a quick overview of the most common causes of alarms.

Para obtener más información, consulte Gráfica de Pareto de alarmas .

Gráfico de alarmas

An alarm pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of alarms.

Para obtener más información, consulte Gráfico de alarmas .

Gráfico de Sankey de alarmas

An alarm Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the alarms in the EcoStruxure Building Operation system.

Para obtener más información, consulte Gráfico de Sankey de alarmas .

Gráfico de Pareto de eventos

An event Pareto chart is a graphical representation where the events are represented by bars but also by a cumulative line. An event pareto chart gives you a quick overview of the most common events.

Para obtener más información, consulte Gráfico de Pareto de eventos .

Gráfico de eventos

An event pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of events.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de eventos .

Gráfico de tasa de eventos

An event rate chart is a graphical representation of event rates represented by bars.

Para obtener más información, consulte Gráfico de tasa de eventos .

Gráfico de Sankey de eventos

An events Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the events in the EcoStruxure Building Operation system.

Para obtener más información, consulte Gráfico de Sankey de eventos .

Mapa de calor

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

Para obtener más información, consulte Mapa de calor .

Widget de imagen

An image widget displays an image in a dashboard.

Para obtener más información, consulte Widget de imagen .

Indicador de registro

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Para obtener más información, consulte Indicador de registro .

Gráfico circular de registro

A log pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportions of trend logs.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de registro .

Valor de registro

A log value displays one or many trend log values as numerical values.

Para obtener más información, consulte Valor de registro .

Gráfico de periodo

A period chart is used to compare trend logs over different time periods.

Para obtener más información, consulte Gráfico de periodo .

Periodo sobre gráfico de periodo

A period chart is used to compare trend logs over different time periods.

Para obtener más información, consulte Periodo sobre gráfico de periodo .

Indicador de punto

A point gauge is used to graphically display a current value in a gauge.

Para obtener más información, consulte Indicador de punto .

Gráfico circular de valores

A point pie chart is a circular graphic divided into slices to illustrate proportion of values.

Para obtener más información, consulte Gráfico circular de valores .

Valor de punto

A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.

Para obtener más información, consulte Valor de punto .

Diagrama XY

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Para obtener más información, consulte Diagrama XY .

Navegar

Utilice Examinar para ir a un gráfico o un hipervínculo que desee añadir a un panel.

Widget de panel dinámico

Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.

Para obtener más información, consulte Widgets dinámicos .

Gráficos

Graphics can be added to a dashboard.

Para obtener más información, consulte Gráficos en los paneles .

Hipervínculos

También es posible añadir hipervínculos a un panel. Para poder mostrar el contenido de un hipervínculo, debe habilitar el contenido externo que se integrará en WebStation.

Para obtener más información, consulte Configuring Security in WebStation using WorkStation .

  • Cómo funcionan los paneles
  • Clonar widgets y volver a vincular referencias de widget
  • Cómo clonar un widget del panel
  • Cómo volver a vincular las referencias de los widgets
  • Recuento de alarmas
  • Gráfica de Pareto de alarmas
  • Gráfico de alarmas
  • Mapa de calor
  • Widget de imagen
  • Indicador de registro
  • Gráfico circular de registro
  • Valor de registro
  • Gráfico de periodo
  • Periodo sobre gráfico de periodo
  • Indicador de punto
  • Gráfico circular de valores
  • Valor de punto
  • Diagrama XY
  • Widgets dinámicos