WebStation ist Ihre webbasierte Schnittstelle für Ihren EcoStruxure BMS. Sie führen mit WebStation Ihre tägliche Arbeit im EcoStruxure BMS aus.
WebStation besitzt viele Funktionen, die Ihnen dabei helfen effizient zu arbeiten. Sie können nach Objekten suchen, diese Organisieren und sich in der Online-Hilfe weitere Hilfe holen.
Für weitere Informationen siehe Grundfunktionen .
Über wichtige Ereignisse werden Sie per Alarm benachrichtigt, zum Beispiel wenn die Temperatur in einem Gebäude zu hoch oder zu niedrig ist, wenn ein Fenster offen steht oder etwas beschädigt ist (z. B. eine Lüftung). Der Systemadministrator richtet die Alarme ein und entscheidet an wen der Alarm gesendet wird.
Für weitere Informationen siehe Wie Alarme funktionieren .
Sie können Objekte in das Überwachungsfenster ziehen, um deren Live-Werte zu überwachen.
Für weitere Informationen siehe Überwachungsfenster in WebStation .
Alle Systemereignisse, einschließlich Informationen und Umstände, werden im Ereignis-Log aufgezeichnet. Diese Ereignisaufzeichnungen können im Ereignisfenster oder in der Ereignisansicht angesehen werden.
Für weitere Informationen siehe How Events Work .
Anhand von Trendlogs können Sie Werte aufzeichnen, z. B. einen Sensor. Ein Trendlog kann außerdem Verbrauchsdaten aufzeichnen, z.B. Energieverbrauch oder Wasserverbrauch.
Für weitere Informationen siehe Wie Trendlogs funktionieren .
Anhand von Zeitplänen kann der Betrieb eines Teils des Gebäudeverwaltungssystems zeitlich geplant werden, z. B. eines Ventilators, einer Tür oder eines Sollwerts. Anhand eines Zeitplans kann der Betrieb einer Lüftung auf 8 bis 17 Uhr an Werktagen festgelegt werden.
Für weitere Informationen siehe Wie Zeitpläne funktionieren .
Anhand der Grafiken können Sie Gebäudeübersichten anzeigen, Werte von Sensoren anzeigen oder Sollwerte ändern. Eine Grafik kann außerdem Links zu Trenddiagrammen, Trendlog-Listen, Internetseiten oder Ansichten in WorkStation und WebStation enthalten.
Für weitere Informationen siehe Wie Grafiken funktionieren .
Sie können Dokumente öffnen, die auf einem EcoStruxure BMS-Server gespeichert sind. Benutzen Sie dazu das Standardprogramm, das dem Dateityp entspricht. Beispielsweise öffnet sich eine txt-Datei in Notepad und eine ppt-Datei in PowerPoint.
Für weitere Informationen siehe Wie Dokumente funktionieren .
Es gibt einige Funktionsunterschiede zwischen WebStation und WorkStation.
Für weitere Informationen siehe Unterschiede zwischen WebStation und WorkStation .
Mit Dashboards können Sie sich eine grafische Übersicht über die Werte und Logs in Ihrem System verschaffen.
Für weitere Informationen siehe Wie Dashboards funktionieren .