WebStation é o seu interface baseado na web para o EcoStruxure BMS. Usa WebStation para executar o trabalho diário em EcoStruxure BMS.
A WebStation tem muitas funções que o ajudam a trabalhar de forma eficiente. Pode pesquisar e organizar objetos, e pode obter ajuda usando a ajuda online.
Para mais informações, consulte Funções básicas .
É notificado por alarmes quando ocorrer algum evento importante. Por exemplo, se a temperatura for demasiado baixa ou alta num edifício, se uma janela estiver aberta ou se algo estiver avariado, tal como uma ventoinha. O administrador do sistema configura os alarmes e decide a quem o alarme é enviado.
Para mais informações, consulte Como funcionam os alarmes .
Pode arrastar objetos para o painel de monitorização para monitorizar os seus valores em tempo real.
Para mais informações, consulte Painel de monitorização em WebStation .
Todos os eventos de sistema, bem como as informações e circunstâncias, são registadas no registo de evento. Estes registos de evento podem ser vistos no painel de eventos ou na vista de evento.
Para mais informações, consulte How Events Work .
Usa os registos de tendência para registar valores, tais como um sensor. Um registo de tendência também pode registar consumos, tal como o consumo energético ou de água.
Para mais informações, consulte Como funcionam os registos de tendências .
As agendas são usadas para agendar a operação de parte do sistema de gestão de edifício, tal como uma ventoinha, uma porta ou um ponto de ajuste. Usando uma agenda, uma ventoinha pode ser configurada para operar entre as 08:00 e as 17:00 de todos os dias úteis.
Para mais informações, consulte Como agendas funcionam .
Usa gráficos para apresentar vistas gerais de edifícios, apresentar valores de sensores ou alterar pontos de ajuste. Um gráfico pode também conter ligações a gráficos de tendência, listas de registo de tendência, páginas de Internet ou vistas em WorkStation e WebStation.
Para mais informações, consulte Como os gráficos funcionam .
Pode abrir documentos armazenados num servidor EcoStruxure BMS usando o programa pré-definido associado ao tipo de ficheiro. Por exemplo, um ficheiro txt abre o Notepad e um ficheiro ppt abre o PowerPoint.
Para mais informações, consulte Como funcionam os documentos .
Existem várias diferenças na funcionalidade entre WebStation e WorkStation.
Para mais informações, consulte Diferenças entre WebStation e WorkStation .
Os dashboards são uma forma de obter uma vista geral gráfica de valores e registos no seu sistema.
Para mais informações, consulte Como funcionam os dashboards .