Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Mostra riferimenti abbreviati

Mostri i riferimenti abbreviati per vedere l'ultima parte del riferimento.

Mostra di più
action_close

References in the List view are abbreviated to save space. An abbreviated reference might only display the first part of the reference but sometimes the last part is the most important one. You can have the system only show the last part of the reference in the list.

Per esempio, se il riferimento completo è ../../IO Resources/Onboard IO/DO 01 e selezioni di visualizzare i riferimenti abbreviati, l'elenco visualizza DO 01.

Mostrare i riferimenti abbreviati
  • In WorkStation, nella Visualizzazione elenco , fai clic sul pulsante Mostra riferimenti abbreviati

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Mostra riferimenti abbreviati
  • List View Toolbar