earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Punktwert

A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.

Die Farben und die Berechnungsmethode jedes Logs können verändert werden.

Sie können die Farbe so konfigurieren, dass verschiedene Werte und Wertbereiche in unterschiedlichen Farben dargestellt werden. Sie können auch Symbole vor dem Wert hinzufügen, um die Werte einfacher lesbar zu gestalten.

Sie möchten beispielsweise einen Punktwert erstellen, der zwei Variablen anzeigt – eine namens Kühlung und eine namens Heizung. Die Werte in Kühlung zwischen 0 und 10 werden dunkelblau und die Werte zwischen 10 und 15 werden hellblau angezeigt. Die Werte in Heizung zwischen 15 und 20 werden hellrot und die Werte zwischen 15 und 30 werden rot angezeigt.

Beginnen Sie mit dem Hinzufügen der beiden Variablen, Kühlung und Heizung.

Bearbeiten Sie die Variable Kühlung. Fügen Sie zwei Hilfslinien im Hilfslinienfeld hinzu und konfigurieren Sie diese wie folgt:

  • Wert = 10 und die Farbe dunkelblau. Dies gestaltet den Farbbereich für alle Werte bis 10 dunkelblau.

  • Wert = 15 und die Farbe hellblau. Dies gestaltet den Farbbereich für alle Werte über 15 hellblau.

Bearbeiten Sie die Variable Heizung.

  • Wert = 20 und die Farbe hellrot. Dies gestaltet den Farbbereich für alle Werte bis 20 hellrot.

  • Wert = 30 und die Farbe dunkelrot. Dies gestaltet den Farbbereich für alle Werte über 20 dunkelrot.

  • Dashboard-Widgets
  • Einen Punktwert konfigurieren