earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Dashboards
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Einen Punktwert konfigurieren

Sie konfigurieren einen Punktwert, um den aktuellen Wert eines Punktes als numerischen Wert anzuzeigen.

Mehr zeigen
action_close

Dashboard-Widgets sind kleine Apps in einem Dashboard. Dashboard-Widgets sind die Hauptkomponenten eines Dashboards und repräsentieren grafische Informationen aus Ihrem System.

Sie können in einem Dashboard ein oder mehrere Dashboard-Widgets erstellen. Dashboard-Widgets können nur in einem Dashboard in WebStation erstellt werden.

Betriebsbereit

Alle Dashboard-Widgets sind betriebsbereit. Sie müssen einfach nur den Trendlog oder die Variable hinzufügen, die Sie im Dashboard-Widget anzeigen möchten. Alle Dashboard-Widgets haben Standardeinstellungen für Farbe und verschiedene Layout-Komponenten, aber Sie können diese auch konfigurieren und an Ihre Anforderungen anpassen. Sie können beispielsweise Beschriftungen zum Widget selbst oder zu den X- und Y-Achsen im Diagramm hinzufügen; Sie können verschiedene Farben für verschiedene Werte oder Wertbereiche verwenden.

Freiraum

Freiraum ist kein Dashboard-Widget, aber eine Methode, zwischen Dashboard-Widgets Freiräume zu erstellen. Freiräume werden beim Layout eines Dashboards verwendet.

Heatmap

Eine Heatmap ist eine grafische Darstellung von Daten, wobei die Werte, die in einer Matrix enthalten sind, als Farben dargestellt werden.

Für weitere Informationen siehe Heatmap .

Log-Messgerät

Ein Log-Messgerät zeigt Trendlogwerte in einem Messgerät an.

Für weitere Informationen siehe Protokoll-Messgerät .

Log-Kreisausschnitt

Ein Kreisdiagramm ist eine kreisförmige Grafik, die in Scheiben aufgeteilt ist, um Proportionen von Trendlogs aufzuzeigen.

Für weitere Informationen siehe Log-Kreisausschnitt .

Aufzeichnungswert

Ein Log-Wert zeigt einen oder mehrere Trendlog-Werte als numerischen Wert an.

Für weitere Informationen siehe Protokollwert .

Zeitraumdiagramm

Ein Zeitraumdiagramm wird verwendet, um Trendlogs über diverse Zeiträume hinweg zu vergleichen.

Für weitere Informationen siehe Zeitraumdiagramm .

Zeitraum über Zeitraum Diagramm

Ein Zeitraumdiagramm wird verwendet, um Trendlogs über diverse Zeiträume hinweg zu vergleichen.

Für weitere Informationen siehe Zeitraum über Zeitraum Diagramm .

Punktmessgerät

Ein Punkt-Messgerät wird verwendet, um einen aktuellen Wert in einem Messgerät grafisch anzuzeigen.

Für weitere Informationen siehe Punktmessgerät .

Datenpunkt-Kreisausschnitt

Ein Datenpunkt-Kreisdiagramm ist eine kreisförmige Grafik, die in Scheiben aufgeteilt ist, um die Proportion der Werte aufzuzeigen.

Für weitere Informationen siehe Datenpunkt-Kreisausschnitt .

Punktwert

Ein Punktwert wird verwendet, um den aktuellen Wert einer oder mehrerer Variablen als numerischen Wert anzuzeigen.

Für weitere Informationen siehe Punktwert .

XY-Diagramm

Ein XY-Diagramm, auch Scatter-Diagramm genannt, wird verwendet, um Werte für zwei Trendlogs anzuzeigen.

Für weitere Informationen siehe XY-Diagramm .

Durchsuchen

Verwenden Sie Durchsuchen, um zu einer Grafik oder zu einem Hyperlink zu navigieren, die Sie einem Dashboard hinzufügen möchten.

Grafiken

Einem Dashboard können Grafiken hinzugefügt werden.

Für weitere Informationen siehe Grafiken in Dashboards .

Hypertext-Links

Dem Dashboard können auch Hyperlinks hinzugefügt werden. Um den Inhalt des Hyperlinks anzeigen zu können, müssen den externen Inhalt aktivieren, so dass dieser in WebStation eingebettet werden kann.

Für weitere Informationen siehe Configuring Security in WebStation using WorkStation .

Einen Punktwert konfigurieren und bearbeiten
  1. Klicken Sie auf Konfigurieren oder klicken Sie die Schaltfläche Einstellungen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Klicken Sie auf Hinzufügen , um eine Variable hinzuzufügen.

  3. Geben Sie im Feld Variable anzeigen die Variable ein, die angezeigt werden soll.

  4. Übernehmen im Feld Symbol ein Symbol, das vor der Variablen angezeigt werden soll.

  5. Zum Ändern der Standardfarbe klicken Sie die Schaltfläche Bearbeiten

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. Scrollen Sie im Dialogfeld Punkteführungsserien-Eigenschaften zu Führungen hinunter.

  7. Klicken Sie auf Hinzufügen .

  8. Geben Sie im Feld Wert einen Wert ein.

  9. Geben Sie im Feld Farbe eine Farbe für den Trendlog ein.

  10. Klicken Sie auf OK .

  11. Geben Sie im Feld Beschriftung eine Beschriftung ein.

  12. Geben Sie im Feld Beschriftungs - Link einen Link zu einem Objekt ein, das für das Punktmessgerät relevant ist.

  13. Klicken Sie auf OK .

  • Wie Dashboards funktionieren
  • Dashboard-Widgets
  • Punktwert
  • Punktwert-Eigenschaften – Dialogfeld
  • Hinzufügen eines Widgets zu einem Dashboard