earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Valor de punto

A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.

Es posible cambiar los colores y el método de cálculo de cada registro.

Es posible configurar el color para que diferentes valores y rangos de valores se muestren en colores distintos. También es posible añadir iconos delante del valor para que resulte más fácil leer los valores.

Por ejemplo, podría crear un valor de punto que muestre dos variables, una llamada Refrigeración y otra llamada Calefacción. Los valores de refrigeración entre 0 y 10 se mostrarán en azul oscuro y los valores entre 10 y 15 lo harán en azul claro. Los valores de calefacción entre 15 y 20 se mostrarán en rojo claro y los valores entre 15 y 30 lo harán en rojo.

Primero comience por añadir las dos variables: Refrigeración y Calefacción.

Edite la variable Refrigeración. Añada dos guías en el campo Guía y configúrelas como sigue:

  • Valor = 10 y color azul oscuro. Esto hace que el rango de color para todos los valores hasta 10 sea de color azul oscuro.

  • Valor = 15 y color azul claro. Esto hace que el rango de color para todos los valores superiores hasta 15 sea de color azul claro.

Edite la variable Calefacción.

  • Valor = 20 y color rojo claro. Esto hace que el rango de color para todos los valores hasta 20 sea de color rojo claro.

  • Valor = 30 y color rojo oscuro. Esto hace que el rango de color para todos los valores superiores a 20 sea de color rojo oscuro.

  • Widgets de panel
  • Cómo configurar un valor de punto