earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Valeur de point

A point value is used to display the present value of one or many variables as a numerical value.

Vous pouvez modifier les couleurs et la méthode de calcul de chaque journal.

Vous pouvez configurer la couleur de façon à afficher les différentes valeurs et plages de valeurs de différentes couleurs. Vous pouvez également ajouter des icônes devant les valeurs pour que celles-ci soient plus faciles à lire.

Vous pouvez, par exemple, créer une valeur de point qui affiche deux variables : une appelée « Refroidissement », l'autre appelée « Chauffage ». Les valeurs de refroidissement comprises entre 0 et 10 seront affichées en bleu foncé ; celles comprises entre 10 et 15 seront affichées en bleu clair. Les valeurs de chauffage comprises entre 15 et 20 seront affichées en rouge clair ; celles comprises entre 15 et 30 seront affichées en rouge.

Commencez par ajouter les deux variables, Refroidissement et Chauffage.

Modifiez la variable Refroidissement. Ajoutez deux guides dans le champ Guide et configurez-les comme suit :

  • Valeur = 10 et couleur bleu foncé. Toutes les valeurs jusqu'à 10 seront donc de couleur bleu foncé.

  • Valeur = 15 et couleur bleu clair. Toutes les valeurs jusqu'à 15 seront donc de couleur bleu clair.

Modifiez la variable Chauffage.

  • Valeur = 20 et couleur rouge clair. Toutes les valeurs jusqu'à 20 seront donc de couleur rouge clair.

  • Valeur = 30 et couleur rouge foncé Toutes les valeurs de plus de 20 seront donc de couleur rouge foncé.

  • Widgets de tableau de bord
  • Configuration d'une valeur de point