earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: Dashboards
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2024/3/14

配置点值

可配置点值以将点的当前值显示为数值。

显示更多
action_close

仪表板小部件是仪表板中的小应用程序。仪表板小部件是仪表板中的主要组件,并且呈现来自您系统的图形信息。

您可在仪表板中创建一个或多个仪表板小部件。只能在 WebStation 中的仪表板中创建仪表板小部件。

准备好供使用

所有仪表板小部件已准备好供使用。您唯一必须进行的操作是添加您要在仪表板小部件中显示的趋势日志或变量。所有仪表板都具有默认的颜色设置和不同的部件组件,但是也可对它们进行配置以符合自己的需求。例如,您可向小部件本身添加标题或者在图表中添加 x 和 y 轴,您可对测量仪中的不同值或值范围使用不同的颜色。

空处

空处并非仪表板小部件,但是属于在仪表板小部件之间创建空处的一种方式。在您处理仪表板的布局时,会用到空处。

热图

热图是其中包含在矩阵中的值用颜色显示的图形表示。

有关更多信息,请参阅 热图 .

日志测量仪

日志测量仪在测量仪中显示趋势日志值。

有关更多信息,请参阅 日志测量仪 .

日志饼

日志饼图是一种圆形图形,分割为数块以示出趋势日志的比例。

有关更多信息,请参阅 日志饼 .

记录值

记录值以数值的形式显示一个或多个趋势记录值。

有关更多信息,请参阅 记录值 .

周期图

周期图用于比较不同周期上的趋势日志。

有关更多信息,请参阅 周期图 .

周期图表

周期图用于比较不同周期上的趋势日志。

有关更多信息,请参阅 周期图表 .

点测量仪

点测量仪用于以图形方式显示测量仪中的当前值。

有关更多信息,请参阅 点测量仪 .

点饼

点饼图是一种圆形图形,分割为数块以示出值的比例。

有关更多信息,请参阅 点饼 .

点值

点值用于将一个或多个变量的当前数值显示为数值。

有关更多信息,请参阅 点值 .

XY 绘图

XY 绘图也称为散点图,用于显示两个趋势日志的值。

有关更多信息,请参阅 XY 绘图 .

浏览

使用“浏览”导航至您要添加至仪表板的图形或超链接。

图形

可将图形添加到仪表板。

有关更多信息,请参阅 仪表板中的图形 .

超链接

也可将超链接添加至仪表板。要能够显示超链接的内容,必须让外部内容能够嵌入 WebStation。

有关更多信息,请参阅 Enabling External Content to be Embedded in WebStation .

配置和编辑点值
  1. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 点击 添加 添加变量。

  3. 显示变量 框中,键入要显示的变量。

  4. 图标 框中,选择要显示在变量前方的图标。 box, select an icon to be displayed in front of the variable.

  5. 要更改默认颜色,点击 编辑按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  6. 点辅助线系列属性 对话框中,向下滚动到 辅助线

  7. 点击 添加

  8. 框中,输入值。

  9. 颜色 框中,输入趋势日志的颜色。

  10. 点击 确定

  11. 标题 框中,键入标题。

  12. 标题 链接 框中,输入对于点测量仪相关的对象的链接。

  13. 点击 确定

  • 仪表板的工作方式
  • 仪表板小部件
  • 点值
  • 点值属性对话框
  • 向仪表板添加小部件