earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023, 2024
10/09/2024

Conexión del dispositivo

La aplicación móvil Commission SmartX Controllers admite la conexión de dispositivos mediante Wi-Fi BACnet y conexión inalámbrica Bluetooth.

Conexión del dispositivo mediante Wi-Fi

Cuando su integrador de sistema haya establecido una infraestructura IP de trabajo, conéctese a algún controlador BACnet/IP del edificio. Para obtener más información, consulte Conectarse a un dispositivo mediante Wi-Fi .

Conexión del dispositivo mediante Bluetooth

Se conecta a un controlador para empezar las tareas de puesta en marcha. A través de Bluetooth podrá conectarse a un único controlador a la vez. Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador mediante Bluetooth .

  • Descripción general de la aplicación móvil Commission
  • Conectarse a un dispositivo mediante Wi-Fi
  • Conectarse a un controlador mediante Bluetooth