earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2023
10/09/2024
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Descripción general de la aplicación móvil Commission

arrow1_rotationConexión del dispositivo arrow1_rotationAdaptador Bluetooth arrow1_rotationConfiguración de dispositivo arrow1_rotationMenú de configuración arrow1_rotationComprobación de E/S arrow1_rotationEquilibrado de flujo arrow1_rotationReinicio del dispositivo

La aplicación móvil Commission le permite utilizar un dispositivo móvil para realizar las operaciones de puesta en marcha, equilibrio de flujo y comprobación en los dispositivos SpaceLogic BACnet/IP. Los dispositivos BACnet/IP incluyen controladores BACnet/IP (MP y RP), y módulos IP-IO. Las aplicación móvil Commission está disponible para móviles y tablets iOS (Apple) y Android, así como para dispositivos que utilizan Microsoft Windows 10. La aplicación móvil Commission puede conectarse a un único dispositivo BACnet/IP o a una red de dispositivos BACnet/IP en la red local.

Conexión del dispositivo

The Commission mobile application supports device connection through BACnet Wi-Fi and wireless Bluetooth connection.

Para obtener más información, consulte Conexión del dispositivo .

Adaptador Bluetooth

The SpaceLogic Bluetooth Adapter allows you to establish a Bluetooth connection to SpaceLogic and EasyLogic controllers that contain an extra COM port. You plug the Bluetooth adapter into the corresponding SpaceLogic Sensor to connect to the controller.

Para obtener más información, consulte Adaptador Bluetooth SpaceLogic .

Configuración de dispositivo

You configure the device settings of a BACnet/IP device so that it can communicate on the network. For example, in the Commission Mobile Application, you can configure the BACnet/IP controller so that it can communicate on the IP network, or configure it as an MS/TP device to enable it to communicate on an MS/TP network.

Para obtener más información, consulte Configuración del dispositivo Controlador BACnet/IP .

Menú de configuración

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Para obtener más información, consulte Menú de configuración .

Comprobación de E/S

After you have wired the physical inputs and outputs of the controller, you perform I/O checkout to verify that the wiring was done correctly and that the physical inputs and outputs are working properly.

Para obtener más información, consulte Vista general de la comprobación de E/S .

Equilibrado de flujo

The Flow Balance function of the Commission mobile application is used to air balance terminal boxes controlled by VAV controllers. This function automates most of the air balance procedure but it also allows you to manually check out the flow balance by driving the damper to a specified position, a flow setpoint, or a flow value.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo .

Reinicio del dispositivo

Use the Device Restart function of the Commission mobile application to perform a restart of the BACnet/IP controller. There are four different ways to restart the BACnet/IP controller.

Para obtener más información, consulte Reinicio del dispositivo .

  • Conexión del dispositivo
  • Adaptador Bluetooth SpaceLogic
  • Configuración del dispositivo Controlador BACnet/IP
  • Menú de configuración
  • Vista general de la comprobación de E/S
  • Equilibrado de flujo
  • Reinicio del dispositivo