Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12/08/2019
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Conectarse a un dispositivo mediante Wi-Fi

Se conecta a un dispositivo para empezar las tareas de puesta en marcha.

Mostrar más
action_close

Al conectarse a una red en el sitio de trabajo, el dispositivo con la aplicación eCommission debe tener una dirección IP estática o dinámica.

Para obtener más información, consulte Conexión y adquisición de una dirección IP estática .

Opciones de adquisición de IP

Plataforma

Direccionamiento

Android

DHCP, estática

iOS (Apple)

DHCP, estática

Windows 10

DHCP, estática, direccionamiento local de enlace

Aviso

Si un dispositivo de red no puede encontrar un servidor DHCP, el dispositivo lleva a cabo una autoconfiguración y se asigna una dirección IP local de enlace.

Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador SmartX IP .

Existe un total de 65 023 direcciones IP disponibles, en el intervalo de 169.254.1.0 a 169.254.254.255.

Para obtener más información, consulte SmartX IP Controller Commissioning Scenarios .

Selección de la interfaz de red

Para utilizar la aplicación eCommission en un dispositivo móvil que tiene más de una interfaz de red, debe seleccionar la interfaz que va a utilizar. Para ello, determine primero las direcciones IP que hay disponibles para su dispositivo móvil. Puede encontrar la dirección IP asignada para la interfaz seleccionada consultando la configuración del dispositivo. A continuación, debe seleccionar la interfaz con la dirección IP correcta.

Implementación de BBMD

Para utilizar la aplicación eCommission cuando se conecte de forma remota a la red de controlador, se puede registrar la aplicación como dispositivo externo en un BBMD. Para configurar la aplicación con el objetivo de registrarla en un BBMD, escriba la dirección IP del BBMD en Dirección de BBMD y, a continuación, pulse en Conectar .

Si una dirección IP está presente en Dirección de BBMD , la aplicación intenta registrarse con un BBMD en esa dirección. Si el campo Dirección de BBMD está vacío, la aplicación se conecta a la red local.

Para conectar la aplicación eCommission de forma remota, debe tener al menos un BBMD en la subred a la que se está conectando. Para acceder al trabajo en internet BACnet remoto por completo, debe tener una serie de BBMD conectada en red. Además del BBMD, debe garantizar que la red local de la que forma parte el dispositivo móvil es compatible con la red remota. Normalmente, esto requiere que tenga acceso de VPN a la red remota.

Este documento no tiene el objetivo de enseñarle a configurar un BBMD para utilizarlo con la aplicación eCommission. Si desea obtener más ayuda para implementar un BBMD con la aplicación eCommission, consulte con el administrador del sistema.

Conectarse a un dispositivo mediante Wi-Fi
  1. En la página Conexión , seleccione Wi-Fi .

  2. En la página Wi-Fi , en el menú desplegable Adaptador , seleccione la dirección IP de su adaptador inalámbrico.

  3. Configure las siguientes funciones opcionales:

  4. Pulse en Conectar .

  5. En la página Seleccionar red BACnet , la aplicación eCommission seleccionará automáticamente la red local. Si se va a conectar a un sitio remoto, seleccione la casilla junto a la red apropiada. Pulse Descubrir dispositivo .

  6. En la página Lista de dispositivos , seleccione la casilla junto al dispositivo o dispositivos a los que quiera conectarse. Para seleccionar todos los dispositivos que aparecen en la lista, pulse en Seleccionar todos .

    Aviso

    Para filtrar la lista de dispositivos, pulse el icono de Filtro y aplique un filtro. Para obtener más información, consulte Filtrar la lista de dispositivos .

  7. Pulse Siguiente .

Cuando llegue a la página Ajustes de dispositivo , se habrá conectado correctamente al controlador.

  • Conexión del dispositivo
  • Filtrar la lista de dispositivos
  • Adquisición de IP y conectividad