Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2
12/08/2019

Conexión por cable a un solo controlador SmartX IP

Si ejecuta la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers en un ordenador portátil con el sistema operativo Windows, puede conectarse directamente a un controlador SmartX IP mediante un cable Ethernet. Si lo prefiere, puede utilizar un conmutador Ethernet para conectar el ordenador y el controlador SmartX IP.

Mostrar más
action_close

Utilice este flujo de trabajo para conectar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers a controladores SmartX IP.

Puede encontrar información relacionada en las secciones siguientes al gráfico.

 
action_zoom_plus_stroke Flujo de trabajo de conexión de la aplicación eCommission
Figura: Flujo de trabajo de conexión de la aplicación eCommission
Descargar, instalar y activar la aplicación eCommission

Descargue, instale y active la aplicación eCommission. A continuación, acepte el acuerdo de licencia de usuario final.

Para obtener más información, consulte Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Para obtener más información, consulte Ejecución y activación de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Encender los controladores

Encender los controladores SmartX IP

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-C .

Para obtener más información, consulte Powering Up MP-V .

Preparar una conexión inalámbrica o por cable para la aplicación eCommission

Prepare una conexión inalámbrica o por cable para utilizarla con el dispositivo móvil con la aplicación eCommission.

Tipo de conexión

Más información

Conexión por cable a un solo controlador

Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador SmartX IP .

Conexión por cable a una red de controladores

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores SmartX IP por cable .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un router wifi

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de SmartX IP mediante un router wifi .

Conexión inalámbrica a una red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores SmartX IP mediante un punto de acceso inalámbrico .

Iniciar la aplicación eCommission y descubrir los controladores

Inicie la aplicación eCommission y, a continuación, encuentre los controladores SmartX IP en la red.

Para obtener más información, consulte Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Conectar por cable a un solo controlador SmartX IP
  1. Configure las conexiones de red en el ordenador con la aplicación eCommission y el controlador SmartX IP para el direccionamiento DHCP.

    Para obtener más información, consulte Configurar los ajustes del dispositivo controlador de SmartX IP .

  2. Conecte un cable Ethernet desde el ordenador con la aplicación eCommission hasta el puerto 1 del controlador SmartX IP en la red. Si está utilizando un conmutador Ethernet, conecte el ordenador y el controlador al conmutador mediante cables Ethernet.

    Aviso

    Puesto que no se utiliza un servidor DHCP real, el ordenador con la aplicación eCommission y el controlador SmartX IP se asignarán direcciones IP locales de enlace.

  3. En la aplicación eCommission, en la vista Seleccionar conexión, pulse el icono Wifi

     
    action_zoom_plus_stroke
    para iniciar la conexión de red por Ethernet.

  4. En la vista Lista de dispositivos , seleccione el controlador SmartX IP para establecer la conexión.

Al utilizar la aplicación eCommission, ya puede llevar a cabo las tareas que necesite en el controlador SmartX IP conectado.

  • Flujo de trabajo de conexión para la aplicación eCommission
  • Configurar los ajustes del dispositivo controlador de SmartX IP