earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12/08/2019
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Connexion d'un dispositif via Wi-Fi

Vous vous connectez à un dispositif pour commencer toutes les tâches de mise en service.

Afficher plus
action_close

Lors de la connexion à un réseau sur le site de travail, le dispositif d'application eCommission doit avoir une adresse IP dynamique ou statique.

Pour plus d'informations, voir Connexion et acquisition d'une adresse IP statique .

Options d'acquisition IP

Plate-forme

Adressage

Android

DHCP, statique

iOS (Apple)

DHCP, statique

Windows 10

DHCP, statique, adressage lien-local

Déclaration

Si un dispositif réseau ne trouve pas de serveur DHCP, le dispositif effectue une autoconfiguration et lui attribue lui-même une adresse IP lien-local.

Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul SmartX IP Controller par fil .

Il y a un total de 65 023 adresses IP utilisables, allant de 169.254.1.0 à 169.254.254.255.

Sélection de l'interface réseau

Pour utiliser l'application eCommission sur un dispositif mobile disposant de plusieurs interfaces réseau, vous devez sélectionner l'interface que vous utiliserez. Pour ce faire, déterminez d'abord les adresses IP disponibles pour votre dispositif mobile. Vous pouvez trouver l'adresse IP attribuée à l'interface sélectionnée en consultant les paramètres du dispositif. Vous sélectionnez ensuite l'interface avec l'adresse IP correcte.

Implémentation de BBMD

Pour utiliser l'application eCommission lorsque vous êtes connecté à distance au réseau du contrôleur, l'application peut s'enregistrer en tant que dispositif étranger sur un BBMD. Pour configurer l'application pour l'enregistrer sur un BBMD, tapez l'adresse IP du BBMD dans l'adresse BBMDBBMD , puis sélectionnez Connecter .

Lorsqu'une adresse IP est présente dans l'adresse BBMD , l'application tente de s'enregistrer auprès d'une BBMD à cette adresse. Si le champ adresse BBMD est vide, l'application se connecte au réseau local.

Pour connecter l'application eCommission à distance, vous devez disposer d'au moins un BBMD sur le sous-réseau auquel vous vous connectez. Pour accéder à l'intégralité de l'interréseau BACnet distant, vous devez disposer d'un ensemble de BBMD en réseau. En plus de la BBMD, vous devez vous assurer que le réseau local dont fait partie le dispositif mobile est compatible avec le réseau distant. Généralement, cela nécessite que vous ayez un accès VPN au réseau distant.

Ce document n'a pas pour but de vous expliquer comment configurer une BBMD pour une utilisation avec l'application eCommission. Pour plus d'informations sur l'implémentation de BBMD avec l'application eCommission, consultez l'administrateur système.

Pour connecter un dispositif via Wi-Fi
  1. Sur la page Connexion , sélectionnez WiFi .

  2. Sur la page Wi-Fi , dans le menu déroulant Adaptateur , sélectionnez l'adresse IP de votre adaptateur sans fil.

  3. Configurez les fonctionnalités en option suivantes :

    • Saisissez ici l'adresse BBMD. Saisissez ici l'adresse IP si vous vous connectez à un site distant. Pour plus d'informations, voir Acquisition IP et connectivité .

  4. Sélectionnez Connecter .

  5. Sur la page Sélectionner un réseau BACnet , l'application eCommission sélectionne automatiquement le réseau local. Si vous vous connectez à un site distant, cochez la case située en regard du réseau concerné. Sélectionnez Découvrir les dispositifs .

  6. Sur la page Liste des dispositifs , cochez la case située en regard du ou des dispositif(s) auquel vous souhaitez vous connecter. Pour sélectionner l'ensemble des dispositifs de la liste, sélectionnez Sélectionner tout .

    Déclaration

    Pour filtrer la liste des dispositifs, sélectionnez l'icône Filtre et appliquez un filtre. Pour plus d'informations, voir Filtrage de la liste de dispositifs .

  7. Sélectionnez Suivant .

Une fois que vous atteignez la page Paramètres du dispositif , vous vous êtes connecté(e) au(x) dispositif(s).

  • Connexion de dispositif
  • Filtrage de la liste de dispositifs
  • Acquisition IP et connectivité