earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2022, 2023, 2024, 7.0
2024/9/10

通过 WiFi 连接至设备

您连接至设备以开始所有调试任务。

显示更多
action_close

当连接到工作现场的网络时,Commission 移动应用程序设备必须具有动态或静态 IP 地址。

有关更多信息,请参阅 连接并获取静态 IP 地址 .

IP 获取选项

平台

寻址

Android

DHCP,静态

iOS (Apple)

DHCP,静态

Windows 10

DHCP、静态、链路本地寻址

注释:

如果网络设备找不到 DHCP 服务器,设备将执行自动配置并为自己分配链路本地 IP 地址。

有关更多信息,请参阅 以有线方式连接到单个 BACnet/IP 控制器 .

共有 65,023 个可用的 IP 地址,范围从 169.254.1.0 到 169.254.254.255。

有关更多信息,请参阅 BACnet/IP Controller Commissioning Scenarios .

网络接口选择

要在具有多个网络接口的移动设备上使用 Commission 移动应用程序,您必须选择要使用的接口。为此,请首先确定可用于移动设备的 IP 地址。您可以通过查看设备设置找到分配给所选接口的 IP 地址。然后选择具有正确 IP 地址的接口。

BBMD 实施

要在远程连接到控制器网络时使用 Commission 移动应用程序,移动应用程序可以将其注册为 BBMD 的外部设备。要配置移动应用程序以注册到 BBMD,请在 BBMD 地址 中输入 BBMD 的 IP 地址,然后选择 连接

BBMD 地址 中存在 IP 地址时,移动应用程序将尝试在该地址注册一个 BBMD。如果 BBMD 地址 字段为空,则移动应用程序连接到本地网络。

要远程连接 Commission 移动应用程序,您必须在要连接的子网上至少有一个 BBMD。要访问整个远程 BACnet 互联网络,您必须拥有一套联网的 BBMD。除了 BBMD 之外,您还必须确保移动设备所属的本地网络与远程网络兼容。通常,这要求您拥有对远程网络的 VPN 访问权限。

本文档无意指导您如何设置 BBMD 以用于 Commission 移动应用程序。有关使用 Commission 移动应用程序实施 BBMD 的进一步帮助,请咨询系统管理员。

通过 WiFi 连接至设备
  1. 连接 页面,选择 WiFi

  2. Wi-Fi 页面中,在 适配器 下拉列表中,选择您的无线适配器的 IP 地址。

  3. 配置以下可选功能:

    • UDP/IP 端口。默认端口号为 47808。 有关更多信息,请参阅 IP 获取和连接 .

    • BBMD 地址。如果您连接至远程站点,则在此输入 IP 地址。 有关更多信息,请参阅 IP 获取和连接 .

  4. 选择 连接

  5. 选择 BACnet 网络 页面中,Commission 移动应用程序自动选择本地网络。如果您连接至远程站点,选择适用网络旁的复选框。选择 发现设备

  6. 设备列表 页面上,选择设备或您要连接的设备旁的复选框。要选择所有列出的设备,选择 全选

    注释:

    要筛选设备列表,选择 过滤器 图标,并应用过滤器。 有关更多信息,请参阅 过滤设备列表 .

  7. 选择 下一步

根据您在步骤 6 中选择了一个还是多个设备,您将到达以下页面:

当您到达 设备设置 页面时,您已成功连接至单个设备。

当您到达 下载固件 页面时,您已成功连接到多个设备。

  • 设备连接
  • 过滤设备列表
  • IP 获取和连接