earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2024

Filtern der Geräteliste

Sie können die Geräteliste filtern, um ein bestimmtes Gerät oder eine Gerätegruppe einfacher zu finden.

Filtern der Geräteliste
  1. Wählen Sie auf der Seite Geräteliste das Symbol Filter aus.

  2. Filtern Sie die Geräteliste, indem Sie eine beliebige der folgenden Eigenschaften konfigurieren:

    Eigenschaft

    Beschreibung

    Nur doppelte Geräte anzeigen

    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur doppelte Geräte in der Geräteliste anzuzeigen.

    ID-Bereich

    Wählen Sie die Maximal- und Minimal-Schaltflächen aus und bewegen Sie diese an der Skala entlang, um den Bereich an Geräten einzustellen, die in der Geräteliste angezeigt werden.

    Modell

    Drücken Sie Auswählen , um auszuwählen, welche BACnet/IP-Gerätemodelle in der Geräteliste angezeigt werden sollen.

    Volumenstrombilanzierungsstatus

    Übernehmen Auswählen , um die Geräteliste basierend auf dem Volumenstrombilanzierungsstatus zu filtern, entweder Gestartet , Nicht gestartet , Läuft oder Vervollständigt

    I/O-Test Status

    Wählen Sie Auswählen aus, um die Geräteliste basierend auf dem I/O-Test Status zu filtern, entweder Gestartet , Nicht gestartet , Läuft oder Vervollständigt

  3. Wählen Sie Anwenden aus.

Sie können nun die Geräteliste basierend auf dem von Ihnen erstellten Filter anzeigen.

  • Geräteverbindung