earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2024

Geräteverbindung

Die mobile Commission Anwendung unterstützt die Verbindung von Geräten über BACnet-WLAN und drahtlose Bluetooth-Verbindungen.

Geräteverbindung über WLAN

Sobald Ihr Systemintegrator eine funktionierende IP-Infrastruktur eingerichtet hat, können Sie eine Verbindung zu jedem BACnet/IP-Controller im Gebäude herstellen. Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Gerät über WLAN .

Geräteverbindung über Bluetooth

Sie verbinden sich mit einem Controller, um alle Inbetriebnahme-Aufgaben durchzuführen. Mit Bluetooth können Sie sich nacheinander mit einem einzelnen Controller verbinden. Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Controller über Bluetooth .

  • Commission Mobile Application Overview
  • Verbinden mit einem Gerät über WLAN
  • Verbinden mit einem Controller über Bluetooth