earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.1, 3.2
11/02/2020

Modification des propriétés du dispositif depuis le menu Configuration

Après avoir téléchargé le menu de configuration sur le contrôleur, vous pouvez visualiser et modifier les propriétés du dispositif depuis le menu de configuration afin de terminer la mise en service du dispositif.

Afficher plus
action_close

Les menus de configuration sont un groupe d'objets et de valeurs préconfigurés qui accélèrent et facilitent la mise en service des dispositifs. Les menus de configuration sont exportés et téléchargés Téléchargez un menu de configuration sur un SmartX IP Controller pour mettre le contrôleur en service.

Configurer le flux de travail des contrôleurs

Vous téléchargez une image d'application contenant un menu Configuration sur un SmartX IP Controller afin de configurer un dispositif. Utilisez ce flux de travail pour mettre en œuvre le menu Configuration à l'aide de l'application mobile eCommission SmartX Controllers. Des informations connexes peuvent être trouvées dans la section après l'organigramme.

Pour plus d'informations, voir Configurer des contrôleurs avec le flux de travail Menu Configuration .

Télécharger un menu Configuration sur un SmartX IP Controller

Vous téléchargez le menu Configuration sur le SmartX IP Controller pour configurer le dispositif.

Pour plus d'informations, voir Téléchargement d'un menu Configuration sur un SmartX IP Controller .

Modifier les propriétés du dispositif depuis le menu Configuration

Après avoir téléchargé le menu de configuration sur le contrôleur, vous pouvez visualiser et modifier les propriétés du dispositif depuis le menu de configuration afin de terminer la mise en service du dispositif.

Pour plus d'informations, voir Modification des propriétés du dispositif depuis le menu Configuration .

Pour modifier les propriétés du dispositif depuis le menu Configuration
  1. Dans le Menu , sélectionnez Menu Configuration .

  2. Dans le menu Configuration, modifiez toute valeur de propriété modifiable.

  3. Sélectionnez Enregistrer .

  4. Pour vérifier si un changement a été apporté au niveau de la valeur, sélectionnez l'icône Rafraîchir . Les valeurs de propriété sont actualisées lorsque vous naviguez entre le menu et les sous-menus.

Vous avez terminé la mise en service du dispositif pour ce contrôleur. Vous pouvez continuer à configurer des dispositifs sur d'autres SmartX IP Controllers.

  • Menu Configuration