earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, RP-V, SmartX Sensor
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2023, 2024, 7.0
2024/9/10
请点击查看尚未翻译的更新版本

通过蓝牙连接至控制器

您连接至控制器以开始所有调试任务。通过蓝牙,您可以一次连接至单个控制器。BACnet/IP 控制器系列的 MP 和 RP 控制器支持蓝牙连接。IP-IO 设备不支持蓝牙连接。在 MP 控制器上,您可以使用 SpaceLogic BLE 适配器通过控制器的传感器总线和 SpaceLogich 传感器进行连接。使用 RP 控制器时,您可以使用 EasyLogic 控制器型号的板载 BLE 或 BLE 适配器进行连接。

然后,您可以根据使用的是 SpaceLogic 蓝牙适配器和 SpaceLogics 传感器,还是 RP 控制器板载 BLE 来启用蓝牙访问。使用 SpaceLogic 蓝牙适配器时,您可以使用 SpaceLigic 传感器来允许和禁止 Commission 移动应用程序与 BACnet/IP 控制器之间的通信。使用 RP-C 板载 BLE 时,BLE 在出厂前已被启用,当控制器托管在服务器下时,BLE 会被自动禁用。

显示更多
action_close

您可以使用低功耗蓝牙 (BLE) 连接到 RP 和 MP 控制器。使用 BLE 时,您可以在配置 IP 网络基础设施之前调试 BACnet/IP 控制器,还可以更快、更高效地进行现场调试。

使用 RP 控制器时,您可以使用其板载 BLE 或 BLE 适配器和 SpaceLogic 传感器进行连接。通过 RP-C 板载 BLE,您只需登录 Commission 移动应用并在连接屏幕上单击 蓝牙 ,即可一次连接到一个控制器。然后在 蓝牙设备 页面上,您就可以发现一个设备并进行连接。 有关更多信息,请参阅 通过蓝牙连接至控制器 .

使用 RP-C 板载 BLE 时,您可以启用访问,这样 BLE 无线电就可以宣布它存在,让用户发现并连接它。同样,您也可以禁用广告,防止 BLE 无线电发布广告,并阻止任何用户连接。 有关更多信息,请参阅 Enabling Bluetooth Access Using the Onboard BLE in the RP Controller .

注释:

有三种模式可以启用 RP-C 板载 BLE:

  • 维护(默认)

  • 已禁用

  • Engage Occupant 应用程序 BLE 过滤器(详情请见下节)

在刚出厂的 RP-C 控制器中,板载 BLE 处于启用状态,并且一直在发布广告。当 RP-C 托管在自动化服务器下时,板载 BLE 被禁用。您可以使用 WorkStation 重新启用 BLE,以便与 Engage 移动应用一起使用。然而,在为 Engage 移动应用重新启用 BLE 之前,您必须执行以下操作:

  • 更改安全配对 PIN 码

  • 通过开启 Engage Occupant 应用程序 BLE 过滤器,使 RP-C 板载 BLE 处于安全状态,以便进行用户应用控制。只有 Commission 移动应用程序支持此配置。

Engage 移动应用使用 BLE 与 BACnet/IP 控制器通信。建议您在第一次使用后不要再使用默认 PIN 码。您可以在 RP 控制器中配置用于访问 BLE 的 PIN 码。 有关更多信息,请参阅 Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN .

Engage Occupant 应用程序 BLE 过滤器

RP-C 调试活动完成后,请确保通过关闭 BLE 接口来保护控制器。当控制器托管在 AS-P 下时,这将自动发生。如果您计划使用 Engage 移动应用来调整由联网房间解决方案控制的空间中的舒适度,您应该准备好控制器,使其能够与 Engage 移动应用进行安全通信。为此,您必须在 Commission 移动应用程序中同时开启 BLE 和 Engage Occupant 应用程序 BLE 过滤器 属性。您可以在 Commission 移动应用程序中配置 Engage Occupant 应用程序 BLE 过滤器属性。

Commission 移动应用为实现安全通信而配置 RP-C,并确保只有绑定到控制器用户应用菜单的属性才能通过 BLE 接口进行读写。 有关更多信息,请参阅 Engage Mobile Application Menu Value Configuration .。

对于来自 BLE 接口的通信量,所有其他命令都被禁用。因此,当 RP-C 处于这种安全状态时,诸如 Commission 移动应用等应用程序将不再通过 BLE 工作。要恢复通过 BLE 对 Commission 移动控制器移动应用的调试级访问,您需要建立与 RP-C 的 IP 网络连接来关闭 Engage Occupant 应用程序过滤器。

本表总结了过滤器的行为。

开启过滤器时…

关闭过滤器时

您不能用 BLE 连接到 Commission 移动应用程序

您可以用 BLE 连接到 Commission 移动应用程序

您可以通过 IP 连接到 Commission 移动应用程序

您可以使用 Engage 移动应用

您可以使用 Engage 移动应用

BLE 适配器

在 MP 和 EasyLogic 控制器中,您可以使用 Commission 移动应用程序 BLE 适配器通过控制器的传感器总线进行连接。您也可以使用 BLE 适配器和 SpaceLogic 传感器在 RP 控制器中进行连接。

使用 BLE 适配器时,您可以使用 SpaceLigic 传感器来允许和禁止 Commission 移动应用程序与 BACnet/IP 控制器之间的通信。 有关更多信息,请参阅 Enabling Bluetooth Access Using the BLE Adapter and SpaceLogic Sensor .

在 BLE 适配器中,通过将 SpaceLogic 传感器连接到控制器,并将 BLE 适配器插入传感器中,可以建立与 MP 和 RP 控制器的 BLE 连接。然后,按适配器前面的按钮开始发布广告。 有关更多信息,请参阅 使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至控制器 .

设备管理

使用 RP-C 板载 BLE 和 BLE 适配器时,您可以发现一个 RP 控制器或适配器并进行连接。连接后,会出现 蓝牙设备管理 页面,如果您还没有与控制器配对,系统会提示您输入 PIN 码。如果您已经配对,系统不会提示您输入 PIN 码。

在 BLE 适配器中,蓝牙设备管理页面允许您查看设备的属性,包括名称、类型和序列号等。您还可以在这里更新适配器固件和更改 PIN 码。

有关更多信息,请参阅 更新 SpaceLogic 蓝牙适配器固件 .

有关更多信息,请参阅 更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 码 .

相反,在 WorkStation 中您可以更改 RP-C 板载 BLE PIN 码,并通过下载操作更新控制器固件。 有关更多信息,请参阅 Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN .

本表简要说明并总结了 RP-C 板载 BLE 与 BLE 适配器之间的主要异同。

板载 BLE

BLE 适配器

相似之处:

相同的配对过程

使用蓝牙设备页面发现控制器或适配器

不同之处:

通过 WorkStation 配置 PIN 码

在 Commission 移动应用中配置 PIN 码

使用控制器固件下载进行功能更新

使用 Commission 移动应用进行无线固件更新

广告一经启用就启动

只有在按下适配器按钮后才启动广告

提供更快的 BLE 连接 a

由于传感器总线速度限制,连接速度较慢

  1. IP 连接比 BLE 连接快得多。

显示更多
action_close

Commission 移动应用程序支持通过 BACnet Wi-Fi 和无线蓝牙连接进行设备连接。

通过 Wi-Fi 进行的设备连接

一旦您的系统集成商建立了工作 IP 基础设施,则连接至楼宇中的任何 BACnet/IP 控制器。 有关更多信息,请参阅 通过 WiFi 连接至设备 .

通过蓝牙进行的设备连接

您连接至控制器以开始所有调试任务。通过蓝牙,您可以一次连接至单个控制器。 有关更多信息,请参阅 通过蓝牙连接至控制器 .

通过蓝牙连接至控制器
  1. 连接 页面中,选择 蓝牙

  2. 蓝牙设备 页面,选择您要连接的 RP 控制器。要连接到 MP 控制器,请使用 SpaceLogic 蓝牙适配器。 有关更多信息,请参阅 使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至控制器 .

  3. 选择 连接

  4. 蓝牙设备管理 页面,选择 发现设备

  5. 您的移动设备或 Windows 10 笔记本电脑提示您输入 RP 控制器 PIN。输入 PIN 并选择 允许

    注释:

    通过 WorkStation 创建 RP 控制器的 PIN,并且无法从 Commission 移动应用程序更改。

  6. 设备列表 页面中,选择控制器旁的复选框并选择 下一步

当您看到 设备设置 页面时,您已成功连接至控制器。

  • RP 控制器板载 BLE
  • 设备连接
  • 使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至控制器