earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: Engage
功能: 基本功能
产品版本: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2023/12/11

Engage

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke EcoStruxure Building Engage 移动应用程序
图: EcoStruxure Building Engage 移动应用程序

简介

EcoStruxure Building Engage 移动应用程序为今天的建筑使用者提供了灵活性和便利性,使他们能够从自己的智能手机控制办公室或会议室的舒适度设置。

特点

Engage 移动应用程序可直接通过智能手机控制室内温度、风扇转速、灯光和百叶窗/窗帘。当应用程序连接到 RP 控制器时,用户可以管理这些设置。

Engage 移动应用程序是免费的,可从 Google Play 和 Apple App Store 下载。

模拟

模拟模式可供用户在不连接 RP 控制器的情况下查看应用程序的功能和好处。

网络架构

Engage 移动应用程序可经由 BLE(低功耗蓝牙)轻松连接至 RP 控制器。该应用程序与 RP-C (HVAC)、RP-V (VAV) 和 RP 控制器扩展模块(灯控和百叶窗)兼容。

兼容 Engage Enterprise

Engage 移动应用程序的舒适度控件可以作为一项服务包含在更高层次、付费企业服务以及其他操作技术 (OT)、信息技术 (IT) 和礼宾服务中。

Engage Enterprise 移动应用程序为商业建筑的使用者提供高价值服务,帮助他们在工作环境中获得更高的满意度和生产力。

服务是可配置的,可以包括室外和室内导航、员工目录、房间预订、访问控制、餐饮、交通、智能停车和其他资源,所有这些都可以通过集成和统一的应用程序体验方便地访问。有关 EcoStruxure Engage Enterprise 的更多信息,请参见 se.com

 
action_zoom_plus_stroke Engage 移动应用程序
图: Engage 移动应用程序

规格

硬件和软件要求
硬件
Android 手机
  
Apple iPhone
操作系统
Android 5.0 (Lollipop) 以及更高版本
  
Apple iOS 11 以及更高版本
兼容性
RP 控制器通信
EcoStruxure Building Operation
版本 3.1.2 及更高版本
连接安全
与 RP 控制器的连接需要一个安全的设备配对 pin 码。客户有责任确保密码得到安全管理。
安装
Engage 移动应用不需要许可即可激活,用户可以免费使用。Engage 移动应用程序的安装需要连接到 Google Play 或 Apple App Store 进行下载。
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C Pro
  • SpaceLogic RP-C Pro Plus
  • SpaceLogic RP-V Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-IS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • SpaceLogic CRS-HH-REL-10
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD