Sie können mehrere Themen auswählen, die steuern, wie WebStation dargestellt wird.
Sie können WebStation für die Verwendung des dunklen Modus konfigurieren:
Auto: Verwenden Sie die gleiche Konfiguration wie im Webbrowser und im Betriebssystem. Wenn der Webbrowser und das Betriebssystem für die Verwendung des dunklen Modus konfiguriert sind, läuft WebStation im dunklen Modus.
Aktivieren: Aktiviert den dunklen Modus, unabhängig von der Konfiguration im Webbrowser oder Betriebssystem.
Deaktivieren: Deaktiviert den dunklen Modus, unabhängig von der Konfiguration im Webbrowser oder Betriebssystem.
Größenmodus stellt Schriftarten und Symbole auf die Größe Ihres Bildschirms ein:
Auto: Passt Symbole und Schriftart an die Bildschirmgröße an.
Klein: Verwendet kleine Symbole und Schriftarten.
Groß: Verwendet große Symbole und Schriftarten.
Die Akzentfarbe ist die Farbe, die in der oberen Symbolleiste in WebStation verwendet wird. Diese Farbe kann verändert werden.
Die Akzentfarbe kann nur auf der Standardsystemebene konfiguriert werden.