earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Lokalisierung
Produktversion: 3.1, 3.2, 3.3
03.02.2020

Ändern der Standardsystem-Themeneinstellungen

Sie ändern die Benutzer-Themeneinstellungen auf Ihre Bedürfnisse ab.

Mehr zeigen
action_close

Sie können mehrere Themen auswählen, die steuern, wie WebStation dargestellt wird.

Dunkler Modus

Sie können WebStation für die Verwendung des dunklen Modus konfigurieren:

  • Auto: Verwenden Sie die gleiche Konfiguration wie im Webbrowser und im Betriebssystem. Wenn der Webbrowser und das Betriebssystem für die Verwendung des dunklen Modus konfiguriert sind, läuft WebStation im dunklen Modus.

  • Aktivieren: Aktiviert den dunklen Modus, unabhängig von der Konfiguration im Webbrowser oder Betriebssystem.

  • Deaktivieren: Deaktiviert den dunklen Modus, unabhängig von der Konfiguration im Webbrowser oder Betriebssystem.

Größen-Modus

Größenmodus stellt Schriftarten und Symbole auf die Größe Ihres Bildschirms ein:

  • Auto: Passt Symbole und Schriftart an die Bildschirmgröße an.

  • Klein: Verwendet kleine Symbole und Schriftarten.

  • Groß: Verwendet große Symbole und Schriftarten.

Farbe zur Hervorhebung

Die Akzentfarbe ist die Farbe, die in der oberen Symbolleiste in WebStation verwendet wird. Diese Farbe kann verändert werden.

Die Akzentfarbe kann nur auf der Standardsystemebene konfiguriert werden.

Hinweis

Die Standardsystem-Themeneinstellungen können von einem führenden Objekt gesteuert werden.

Ändern der Standardsystem-Themeneinstellungen
  1. Klicken Sie in WebStation im Menü Einstellungen auf Optionen .

  2. Klicken Sie auf Ändern der Standardsystemeinstellungen .

  3. Klicken Sie auf Themeneinstellungen .

  4. Wählen Sie in der Liste Dunkler Modus , ob Sie den dunklen Modus verwenden möchten.

  5. Wählen Sie im Größenmodus die Größe der Symbole und Schriftarten aus.

  6. Wählen Sie im Feld Akzentfarbe die Akzentfarbe aus.

  7. Klicken Sie auf OK .

  • Ländereinstellungen
  • Themeneinstellungen
  • Einstellungsmenü – Registerkarte Arbeitsbereich
  • Benutzereinstellungen – Dialogfeld Ländereinstellungen