earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 本地化
产品版本: 2022, 2023
2024/3/14

更改默认系统主题设置

您可以更改用户主题设置,使其适合您的需要。

显示更多
action_close

您可以选择多个主题,这些主题控制 WebStation 的显示方式。

黑暗模式

您可以将 WebStation 配置为使用暗模式:

  • 自动:使用与 Web 浏览器和操作系统相同的配置。如果 Web 浏览器和操作系统配置为使用黑暗模式,则 WebStation 将在黑暗模式下运行。

  • 启用:无论 Web 浏览器或操作系统中的配置如何,都启用黑暗模式。

  • 禁用:无论 Web 浏览器或操作系统中的配置如何,都禁用黑暗模式。

尺寸模式

尺寸模式根据屏幕大小调整字体和图标:

  • 自动:根据屏幕大小调整图标和字体大小。

  • 小:使用小图标和字体。

  • 大:使用大图标和字体。

强调色

强调色是 WebStation 顶部工具栏中使用的颜色。可以更改该颜色。

强调色只能在默认系统级别上配置。

注释:

默认系统主题设置可能由 Lead 对象控制。 有关更多信息,请参阅 Lead and Shadow Relationship .

更改默认系统主题设置
  1. 在 WebStation 中的 设置 菜单上,点击 选项

  2. 点击 设置

  3. 点击 外观

  4. 黑暗模式 列表中,选择您是否要使用黑暗模式。

  5. 大小模式 列表中,选择图标和字体的大小。

  6. 工作空间布局 中,选择默认工作空间的显示方式。

  7. 主题设置 中,选择强调色。

  8. 点击 保存

  • Lead and Shadow Relationship
  • 区域设置
  • 主题设置
  • Adding a Language in WebStation
  • 设置菜单 – 工作区选项卡
  • 用户设置 – 区域设置对话框