您可以更改用户主题设置,使其适合您的需要。
您可以选择多个主题,这些主题控制 WebStation 的显示方式。
您可以将 WebStation 配置为使用暗模式:
自动:使用与 Web 浏览器和操作系统相同的配置。如果 Web 浏览器和操作系统配置为使用黑暗模式,则 WebStation 将在黑暗模式下运行。
启用:无论 Web 浏览器或操作系统中的配置如何,都启用黑暗模式。
禁用:无论 Web 浏览器或操作系统中的配置如何,都禁用黑暗模式。
尺寸模式根据屏幕大小调整字体和图标:
自动:根据屏幕大小调整图标和字体大小。
小:使用小图标和字体。
大:使用大图标和字体。
强调色是 WebStation 顶部工具栏中使用的颜色。可以更改该颜色。
强调色只能在默认系统级别上配置。
默认系统主题设置可能由 Lead 对象控制。 有关更多信息,请参阅 Lead and Shadow Relationship .
在 WebStation 中的 设置 菜单上,点击 选项 。
点击 更改默认系统设置 。
点击 主题设置 。
在 黑暗模式 列表中,选择您是否要使用黑暗模式。
在 大小模式 列表中,选择图标和字体的大小。
在 强调色 框中,选择强调色。
点击 确定 。