earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: WebStation
功能: 基本功能, 本地化
产品版本: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2020/2/4

用户设置 – 区域设置对话框

使用 区域设置 对话框以使 WebStation 适应您所在的区域。

 
action_zoom_plus_stroke 区域设置对话框
图: 区域设置对话框

表格: 区域设置对话框

组成部分

描述

语言

选择要使用的语言。 有关更多信息,请参阅 区域设置 .

日期、时间和数字格式

选择您要使用的日期、时间和数字格式。 有关更多信息,请参阅 区域设置 .

单位

选择将要使用的计量系统。 有关更多信息,请参阅 区域设置 .

十进制

选择小数位数。 有关更多信息,请参阅 区域设置 .

相对时间

选择是否要使用相对时间。 有关更多信息,请参阅 区域设置 .

  • 区域设置
  • 区域设置和主题设置
  • 用户设置 – 主题设置选项卡
  • 默认系统设置 – 区域设置对话框
  • 默认系统设置 – 主题设置选项卡
  • Language Packages