earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Modifica di un nome di visualizzazione dell'indirizzo server

Modifichi il nome di visualizzazione dell'indirizzo del server quando è necessario modificarlo.

Mostra di più
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Accedi a WorkStation

Puoi accedere a WorkStation con le tue attuali credenziali di Windows o come utente di EcoStruxure Building Operation. Il tuo amministratore di sistema decide quale tipo di utente dovrai usare per effettuare l'accesso.

Per accedere a WorkStation utilizzando un account di EcoStruxure Building Operation, devi conoscere le seguenti informazioni di account:

  • Nome utente

  • Password

  • Dominio

  • Server EcoStruxure BMS

Per accedere a WorkStation utilizzando un account di Windows, devi conoscere il server EcoStruxure BMS.

Le informazioni di account per EcoStruxure Building Operation e per Windows sono fornite dall'amministratore di sistema.

Avviso

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation. Per maggior informazioni, consulta EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

Ricordati di me su questo computer

Per un accesso più rapido a Workstation, utilizza la funzione Ricordati di me per compilare automaticamente il modulo di accesso con il tuo nome utente, password, dominio e server. Sia gli utenti di Building Operation che di Windows possono utilizzare la funzione Ricordati di me.

Aggiungi un nome display dell'indirizzo server

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

Accedi a WebStation

Per accedere a WebStation, devi conoscere le seguenti informazioni di account:

  • Nome utente

  • Password

  • Dominio

  • Server EcoStruxure BMS

Le informazioni del tuo account sono fornite dall'amministratore di sistema.

Per modificare il nome di visualizzazione dell'indirizzo server
  1. Nella finestra della WorkStation , nella casella di riepilogo a discesa degli indirizzi del server, evidenzia l'indirizzo IP del server a cui si desideri modificare il nome di visualizzazione.

  2. Fai clic sul pulsante Modifica

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Nella finestra di dialogo Modifica server , nella casella Nome , digita il nome di  visualizzazione del server.

  4. Fai clic su OK .

  • Accedi a WorkStation o WebStation
  • Finestra Building Operation in WorkStation
  • Casella di riepilogo a discesa Nomi di visualizzazione e indirizzi IP dei server
  • Accesso a WorkStation come utente di EcoStruxure Building Operation
  • Accesso a WorkStation utilizzando il proprio account utente di Windows
  • Accesso a WorkStation come altro utente Windows
  • Salvataggio delle informazioni di accesso
  • Aggiunta di un nome di visualizzazione dell'indirizzo server
  • Eliminazione del nome di visualizzazione e dell'indirizzo IP di un server
  • Importazione di un elenco di nomi di visualizzazione e indirizzi IP dei server
  • Esportazione di un elenco di nomi di visualizzazione e indirizzi IP dei server
  • Cancellazione di un elenco di nomi di visualizzazione e indirizzi IP dei server