earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
10/11/2020

Esportazione di una ricerca in Excel

È possibile esportare il risultato di una ricerca come file Excel.

Mostra di più
action_close

Use Search to find and view objects in the EcoStruxure Building Operation database.

Ricerche diverse

Vi sono due modi diversi per effettuare una ricerca in WebStation:

  • Per effettuare ricerche di funzione per tutti i nomi di oggetti e i nomi di proprietà nel sistema.

  • Una ricerca salvata è una ricerca predefinita che ricerca criteri specifici in una parte specifica del sistema. Le ricerche salvate vengono create in WorkStation e i criteri di ricerca non possono essere modificati in WebStation.

La funzione di ricerca non fa distinzione tra lettere minuscole e maiuscole. Per esempio, la ricerca della parola "Ventola" fornisce come risultati sia "ventola" che "Ventola".

Caratteri jolly

Utilizza i caratteri jolly per sostituire caratteri o combinazioni di caratteri in una ricerca.

La ricerca supporta due principali caratteri jolly:

  • L'asterisco (*) rappresenta qualsiasi combinazione di caratteri, incluso lo spazio vuoto.

  • Il punto di domanda (?) rappresenta qualsiasi carattere singolo.

Per esempio, vuoi trovare tutti gli oggetti e le proprietà contenenti la parola “Temperatura”. Devi iniziare la ricerca con un asterisco, in modo che includa tutti gli oggetti come "Temperatura dell'aria esterna", dove l'asterisco rappresenta le parole prima di "Temperatura", in questo caso “Aria esterna”. Inoltre, devi far seguire un asterisco al testo della ricerca per includere oggetti come “Allarme temperatura”, dove l'asterisco rappresenta la parola dopo "Temperatura", in questo caso “Allarme”.

Ricerche locali o globali

Puoi cercare nell'intero EcoStruxure BMS o solo in una cartella, dispositivo o server:

  • Per cercare nell'intero sistema, selezionare il server superiore e quindi eseguire la ricerca. Puoi anche fare clic sul pulsante Cerca in tutto il server nell'elenco.

  • Per cercare in una cartella specifica, seleziona la cartella e quindi esegui la ricerca.

Avviso

Quando esegui una ricerca, non puoi lasciare la casella Ricerca vuota. Per eseguire una ricerca, devi digitare del testo nella casella Ricerca.

Esporta una ricerca

È possibile esportare il risultato di una ricerca come file Excel.

Modifica multipla nella visualizzazione dell'elenco di ricerca

Puoi modificare più oggetti contemporaneamente nell'elenco dei risultati della ricerca. Così risparmi più tempo rispetto alla modifica degli oggetti uno per volta.

Per maggior informazioni, consulta Modifica multipla nella ricerca .

Per esportare una ricerca in Excel
  1. In WebStation, nella struttura del sistema , seleziona la cartella, il server o il dispositivo nel quale vuoi cercare.

  2. Fai clic sulla lente d'ingrandimento.

  3. Nella casella Ricerca digita il testo che desideri cercare.

  4. Premi Enter .

  5. Nella barra degli strumenti, fai clic sul pulsante Esporta in Excel

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. Salva il file Excel.

  • Effettua una ricerca in WebStation
  • Effettuare una ricerca in WebStation
  • Barra strumenti Ricerca
  • Effettuare una ricerca utilizzando una ricerca salvata