earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificações

Especificações


Produtos: AS-B, Enterprise Server, AS-P
Funcionalidades: Segurança
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023
28-11-2023

Conjunto de conformidade

arrow1_rotationIntrodução arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificações
 
action_zoom_plus_stroke Conjunto de conformidade
Imagem: Conjunto de conformidade

Introdução

A Schneider Electric é um fornecedor líder de sistemas de gestão de automatização de instalações para o setor das Ciências da vida, incluindo fabrico de dispositivos médicos e farmacêuticos, e biotecnologia. O EcoStruxure Building oferece controlo AVAC, monitorização de alarmes e monitorização ambiental para instalações regulamentadas (GxP) em todo o mundo.

O Conjunto de conformidade é um módulo add-on para o EcoStruxure Building, para ajudar as indústrias regulamentadas a cumprir os requisitos de conformidade de assinaturas eletrónicas e registos eletrónicos em vigor na região. Esta característica do nosso software EcoStruxure Building Operation oferece responsabilização em todas as instalações, bem como rastreamento das condições ambientais que podem ter impacto na qualidade e segurança dos produtos desenvolvidos em ambientes controlados, de acordo com o regulamento 21CFR Parte 11.

Características

O Conjunto de conformidade mantém um arquivo completo de todos os eventos do sistema, consolidados numa estrutura de relatório para pesquisa e recuperação facilitadas. Apresenta as informações solicitadas pelos clientes e reguladores para assegurar a integridade ambiental do ciclo de vida completo de fabrico do produto.

Acesso controlado ao sistema

Utilizando as características de segurança incorporadas no EcoStruxure Building, pode cumprir o 21CFR Parte 11, limitando o acesso a indivíduos autorizados e qualificados. Além disso, as definições de acesso e segurança incorporadas podem ser melhoradas aplicando mais restrições à acessibilidade, através da utilização de controlo de alterações, que pode limitar o acesso por:

  • Hora do dia

  • Dia da semana

  • Localização dos operadores

  • Agendamento

As alterações críticas podem ser limitadas ao local, mesmo se as modificações quotidianas e de visualização remota puderem ser feitas remotamente.

Assinatura eletrónica e caminho de auditoria

O Conjunto de conformidade expande o registo de atividade básico conseguido pelo EcoStruxure Building melhorando a funcionalidade do registo padrão, permitindo o controlo de alterações efetivo e totalmente configurável com as seguintes características:

  • Aplicação de assinatura eletrónica única ou dupla

  • Controlo de alterações que pode ser limitado apenas a objetos específicos no sistema

  • Controlo de alterações que pode ser facilmente aplicado a todos os objetos

  • Todas as ações associadas são registadas com o parâmetro que foi alterado

  • Valores de parâmetros antes e depois, incluindo metadados

Para cada evento de assinatura, as assinaturas de controlo de alterações contêm:

  • O identificador exclusivo da pessoa que executou a assinatura

  • O nome completo do utilizador que executou a ação

  • O registo geográfico de data e hora

  • O significado da assinatura, como aprovação, revisão, responsabilidade e autoria

 
action_zoom_plus_stroke Mudar assinaturas de controlo
Imagem: Mudar assinaturas de controlo

Pode confiar que todas as alterações são aprovadas e explicadas, sem alterações levadas a cabo por um visualizador remoto. Todas as ações que exigem assinatura são aplicadas simultaneamente dentro do registo.

Armazenamento de registos eletrónicos a longo prazo com assinatura digital dos dados reportados

O EcoStruxure Building Operation Enterprise Server pode ser configurado para registo a longo prazo e armazenamento de dados com registos em pdf protegidos por certificados digitais. Fica garantida a total integridade de dados sabe-se que os relatórios não foram falsificados de nenhuma forma.

  • Os dados históricos, dados de registo de tendências, registo de eventos e dados de caminho de auditoria são armazenados numa base de dados PostgreSQL aberta, de elevada capacidade.

  • A base de dados é suportada com TimescaleDB.

  • O único limite à capacidade é o tamanho do suporte de armazenamento selecionado.

  • Todos os dados históricos e informações de caminho de auditoria são transferidos de forma encriptada do EcoStruxure Building Operation para a base de dados PostgreSQL.

  • Os dados estão nativamente disponíveis para os visualizadores incorporados nos clientes EcoStruxure Building Operation. Não é necessário qualquer outro software para aceder aos dados durante todo o período de retenção.

  • Podem ser gerados relatórios pré-formatados e fáceis de ler em formato pdf, protegidos com certificados digitais, quando se utiliza o Conjunto de conformidade.

Com tecnologia EcoStruxure Building Operation

Ao utilizar o Enterprise Server com o Conjunto de conformidade, é possível construir um sistema combinado mas segregado, que possa satisfazer os requisitos rigorosos de um site validado ao mesmo tempo que possibilita as economias da utilização de um sistema único. Ao segregar o Environmental Monitoring System (EMS) do Building management System (BMS), as operações quotidianas não são sobrecarregadas pelos rigorosos procedimentos de funcionamento padrão, porque os dados validados estão segregados dos dados não validados.

Com base na categorização do sistema computarizado GAMP5, o EcoStruxure Building Operation é um software de categoria 4.

Um Enterprise Server com Conjunto de conformidade pode funcionar como EMS enquanto um Enterprise Server sem o Conjunto de conformidade pode funcionar como BMS. As atividades ao nível da gestão e a visualização em todo o site podem ser conseguidas através de uma EcoStruxure Building Operation Enterprise Central que supervisiona o EMS e o BMS. O Conjunto de conformidade é uma opção de suplemento para o Enterprise Server, bem como para o Enterprise Central. Hardware e software de tipos idênticos reduzem o tempo de formação e facilitam o funcionamento e manutenção.

Especificações

Compatibilidade
Software EcoStruxure Building Operation
versão 3.2.1 e posterior
Referência
Opção de Conjunto de conformidade das indústrias regulamentadas
Para um Enterprise Server ou um Enterprise Central
SXWSWCMPLPK001*
  • Enterprise Server
  • Enterprise Central
  • AS-P
  • Servidor SmartX AS-B