earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
1
规格

规格


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-IO , RP-V
功能: BACnet, 工程
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2024/8/13

调试

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation连接选项 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke Commission 移动应用程序
图: Commission 移动应用程序

简介

EcoStruxure Building Commission 移动应用程序旨在帮助气流平衡器、电工和技术人员仔细快速地预调试和调试 SpaceLogic BACnet/IP 设备、RP控制器扩展模块以及 EasyLogic BACnet MS/TP 设备。Commission 移动应用程序允许智能手机和平板电脑等轻型设备用于调试和测试控制器,而无需连接 EcoStruxure BMS 服务器,从而最大限度地缩短了现场时间并降低了成本。各种结账报告可用于确认工作已完成。

委员会移动应用程序可以通过蓝牙连接到单个 BACnet/IP 控制器,或使用 Wi-F i或以太网电缆连接到本地网络上的 BACnet/IP 控制器网络。

Commission 移动应用不需要许可即可激活,用户可以免费使用。它设计用于 Android、iOS(苹果)和 Microsoft Windows 10 和 Windows 11 设备,可从 Google Play、Apple App Store 和 Microsoft Store 下载。

安装 Commission 移动应用程序后,用户在连接到互联网时使用 Schneider Electric 的外部网凭据登录,即可启动移动应用程序。一旦登录,移动应用程序就可以在没有互联网连接的情况下使用。然后,用户不能意外注销,直到恢复互联网连接,并且运行移动应用程序的设备可以在不允许设备连接到互联网的安全站点上使用。

特点

The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:

  • Use of BACnet to discover and connect

  • Configure network communication settings

  • View status information and diagnostic files

  • Download application image files

  • Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)

  • Perform a restart

  • Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*

  • Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*

  • Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*

  • Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus

  • Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers

  • Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.

  • Provide feedback direct from the mobile application

* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.

控制器列表创建者

 
action_zoom_plus_stroke
委员会移动应用程序允许用户通过使用移动设备上的摄像头扫描 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 设备上可撕下的产品信息标签上的数据矩阵符号来创建设备列表。获得的列表可显示每个控制器的型号和唯一序列号。此外,还会记录用户输入的关于控制器位置和相关设备的特有细节以及任何注释。此列表可导出为 CSV 文件,以便用于其他工具。

设备设置

 
action_zoom_plus_stroke
委员会移动应用程序允许通过IP网络或蓝牙连接轻松发现 BACnet/IP 控制器。可对列表应用筛选器以显示所需的设备子集。通过该发现视图,用户可以轻松地找出并选择控制器以查看或更改配置,包括控制器的位置以及 BACnet 和网络设置,并设置控制器的父服务器。

下载映像和固件

 
action_zoom_plus_stroke
使用委员会移动应用程序,用户可以从工作站下载或从 EcoStruxure BMS 应用程序站点下载应用程序图像文件到 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 设备。如果由于系统架构尚未完成或因其他原因无法使用,因而无法通过 WorkStation 正常下载控制应用程序,该功能将非常有用。

用户可以通过 IP 连接将固件下载到多个 BACnet/IP 设备。当应用程序映像与比当前加载到控制器中的固件版本更新的固件相关联时,这就很有用。

流量平衡

 
action_zoom_plus_stroke
使用 Commission 移动应用程序,用户可以使用直观的工作流,无需编程即可执行气流校准。Commission 移动应用程序自动引导用户完成五步流量平衡过程。使用手动检出命令,可以灵活而高效地验证和命令空气流量值。执行流量平衡后,可以从一台或多台 VAV 设备生成 HTML 格式的报告。在流量平衡期间生成的平衡参数存储在父服务器中,便于在必要时进行控制器更换。此外,Commission 移动应用还可在 MP-V 或 RP-V 控制器中创建日志文件,自动保存在流量平衡期间执行的步骤。此日志文件可在 WorkStation 中查看。

I/O 检出

 
action_zoom_plus_stroke
连接 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 设备的物理输入和输出后,用户可以执行 I/O 检查,以验证接线是否正确,以及物理输入和输入是否正常工作。

在 I/O 检出过程中,设备会生成一份报告。在此报告中,会找出任何有故障的连接,以便于进行校正。完成检出后,您可以在 WorkStation 中查看该报告。此报告可在项目的安装过程中另存为检出进度记录。

利用 SpaceLogic RP 控制器,用户可以在 RP 控制器房间总线上执行 I/O 检查,以验证 RP 控制器和相关 RP 控制器扩展模块之间通过房间总线的正确通信。然后可以解决模块类型不匹配或地址不匹配的问题。连接 RP 控制器扩展模块的物理输入和输出后,用户可在不同的模块上执行以下任务:

  • DALI 灯模块:发现、闪烁和关联 DALI 灯与逻辑软件点的输入设备,以及测试各灯

  • 0-10V 灯模块:测试各灯

  • 百叶窗模块:校准和测试百叶窗

  • 继电器模块:测试输出

用户可以对 Modbus 设备进行调试,确定其在线/离线状态。

在配备 SpaceLogic RP 控制器的应用中,用户可以通过将 Zigbee 设备加入标准安全网络、高安全网络或 VingCard 网络,将它们与控制器对象相关联,并确定它们的在线/离线状态,来调试 Zigbee 设备。

浏览对象

 
action_zoom_plus_stroke
Commission 移动应用程序可用于查看所选 BACnet/IP 控制器应用程序内的所有对象,以便于用户根据需要查看和编辑这些对象。

配置菜单

 
action_zoom_plus_stroke
Commission 移动应用程序让用户能够调试控制器并使用配置菜单功能迅速配置其设定点和值。在 WorkStation 中可以创建多个配置菜单,每个配置菜单都包含一组预配置的属性。配置菜单保存为应用程序映像的一部分,用户可以将其下载到控制器中。

诊断文件

 
action_zoom_plus_stroke
Commission 移动应用允许用户查看和导出 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 设备报告、错误记录或崩溃报告,以便用于故障排除或与产品支持部门进行通讯。

设备重启

 
action_zoom_plus_stroke
利用 Commission 移动应用程序的设备重启功能,用户可执行 BACnet/IP 设备的热或冷重启。

连接选项

您可以从多个不同的选项中选择,将 Commission 移动应用程序连接到一个或多个 BACnet/IP 设备。

通过适配器进行蓝牙连接

使用 SpaceLogic 蓝牙适配器,Commission m移动应用程序可以通过蓝牙连接到 BACnet/IP 设备。将适配器插入连接了控制器的传感器总线的 SpaceLogic Sensor 侧。有关更多信息,请参阅 SpaceLogic传 感器 - MP 和 RP IP 控制器的 SXWS 传感器 - 规格表。

 
action_zoom_plus_stroke SpaceLogic 蓝牙适配器
图: SpaceLogic 蓝牙适配器
直接连接至 RP-C 控制器的蓝牙连接

借助 Commission 移动应用程序,您可通过控制器的板载蓝牙连接直接连接至 RP 控制器。默认情况下,控制器会提供其名称、型号名称和唯一序列号。有关更多信息,请参阅 RP-C 和 RP-V 规格表。

Wi-Fi 连接

Commission 移动应用程序还可以使用 Wi-Fi 路由器或无线接入点连接到单个 BACnet/IP 设备或本地网络上的 BACnet/IP 设备网络。

有线以太网连接

运行 Commission 移动应用程序的移动设备可以使用以太网电缆连接到单个 BACnet/IP 设备或本地网络上的 BACnet/IP 设备网络。

规格

Commission 移动应用程序
硬件和软件要求
Hardware
Android phones and tablets
  
Apple iPhones and iPads
  
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
Operating systems
Android 8. 1 (Oreo) and later
  
Apple iOS 11.2 and later
  
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
  
Microsoft Windows 11
Compatibility
MP controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 2.0.1 and later
RP-C communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Configuration Menu support
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Bluetooth connectivity
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
RP controller expansion module support
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
RP-V 通信
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
通过蓝牙连接进行 MS/TP 通信
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
EasyLogic RP-V 通信
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.3 and later
EasyLogic RP-C、MP-C 和 RP-IO 通信
EcoStruxure Building Operation
version 5.0.1 and later
IP 连接安全
拥有一个安全的网站 IP 连接是用户的责任。
SpaceLogic 蓝牙适配器
Electrical
DC input power consumption
Maximum 0.25 W
DC input supply voltage
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
通信
无线通信
Bluetooth ® 4.2 Low Energy compliant
  
Bluetooth ® 5 Advertising
  
Frequency: 2.4 GHz
  
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
SpaceLogic 通信
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
Operation environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Humidity
Maximum 95 % RH non-condensing
Mechanical
Dimensions
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
Weight
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
Agency compliances
EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
Radio
EN 300 328 V2.2.0
Safety standards
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
FCC ID
QOQ11
ISED certification number
IC: 5123A-11
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M4 single-core
Frequency
38.4 MHz
SRAM (embedded)
32 KB
Flash memory (embedded)
256 KB
Flash memory (serial)
1 MB
Status indicator
LED (blue)
Button
Momentary push-button switch
Compatibility
Commission mobile application
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
BACnet/IP Controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
Part numbers
SpaceLogic Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C Pro
  • SpaceLogic RP-C Pro Plus
  • SpaceLogic RP-V Advanced
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • SpaceLogic MP-V
  • SpaceLogic IP-IO