SpaceLogic™ RP-C Advanced 是一款适用于房间的、完全可编程的、基于 IP 的现场控制器,适用于各种暖通空调应用,并为互联房间解决方案提供房间连接集线器。
RP-C Advanced 既可以作为带有 12 个 I/O 点的 24 VAC/DC 控制器,也可以作为带有 16 个 I/O 点的 230 VAC 控制器。
该控制器集成到互联房间解决方案和 EcoStruxure Building Operation 中,以节能的方式定位于房间控制以及居住者的健康和舒适。
也可以通过 EcoStruxure Building Operation 软件重新配置 RP-C Advanced 控制器,以支持 BACnet MS/TP,而不是 BACnet/IP。
控制器既可用作独立的 BACnet/IP 现场控制器使用,也可作为 SpaceLogic AS-P 或 AS-B 服务器或 Enterprise Server 作为父服务器的 EcoStruxure BMS 的组成部分使用。
控制器具有无线芯片,可通过 Commission 移动应用程序调试控制器,并允许租户使用智能手机和 Engage 移动应用程序更改房间舒适度设置。
Web 服务允许直接访问控制器,使控制器成为房间或空间区域中的开放物联网中心。
RP-C Advanced 具有下述特点:
板载双网口交换机
全系列的控制器型号
通用板载 I/O 点组合
可选盖板
无线连接
高级监控
两个可配置 RS-485 端口
提供可连接 SmartX Sensor 的总线
连接房间的房间总线解决方案
Modbus RTU 子网
KNX 支持(需要 KNX Modbus 网关)
BACnet MS/TP 支持(需要适配器)
通过 Engage 移动应用程序进行房间舒适度设置
在 BMS 就位之前,Commission 移动应用程序以调试控制器
全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持,提供高效的工程工具
通过 RESTful API 的 Web 服务
BACnet/IP 控制器基于开放协议,可简化互用性、IP 配置和设备管理:
IP 寻址
BACnet/IP 通讯
DHCP,用于轻松地配置网络
BACnet/IP 控制器具有双端口以太网交换机,可采用灵活的网络拓朴:
星型
菊花链
快速生成树协议 (RSTP) 环
在星形拓朴中,控制器和 EcoStruxure BMS 服务器各自连接到以太网交换机。可以采用菊花链拓朴将多个控制器连接到一起以减少安装时间和成本。当使用环形网络拓扑时,在 IP 网络中断或控制器不工作的情况下,RSTP 将能够快速识别检测到的错误的位置,同时保持与中断两侧控制器的通信。
RP-C Advanced 系列有四个不同的型号,提供四个不同的 I/O 点类型组,分别名为 12A、12B、12C 和 16A。RP-C-12A、-12B 和 -12C 型号支持 24 VAC/DC 电源,而 RP-C-16A 型号为 230 VAC 供电。
RP-C-12A、-12B、-12C 和 -16A 型号提供 12 或 16 I/O 点,包括四个不同的 I/O 点类型组。I/O 点类型的通用组合可匹配众多 HVAC 应用类型。通用输入/输出极其灵活度,既可配置为输入也可配置为输出。
I/O 点类型 |
RP-C-12A 型号 |
RP-C-12B 型号 |
RP-C-12C 型号 |
RP-C-16A 型号 |
通用 I/O Ub 型 |
8 |
8 |
4 |
8 |
固态继电器输出 (MOSFET) |
4 |
- |
4 |
4 |
继电器输出 A 型 |
- |
3 |
3 |
3 |
高功率继电器输出 C 型 |
- |
1 |
1 |
1 |
配置 |
通用 I/O Ub 型 |
固态继电器输出 (MOSFET) |
继电器输出 A 型 |
高功率继电器输出 C 型 |
数字输入 |
是 |
- |
- |
- |
计数器输入 |
是 |
- |
- |
- |
监测输入 |
是 |
- |
- |
- |
电压输入 (0 到 10 VDC) |
是 |
- |
- |
- |
电流输入 (0 到 20 mA) |
是 |
- |
- |
- |
温度输入 |
是 |
- |
- |
- |
电阻输入 |
是 |
- |
- |
- |
2 线 RTD 温度输入 |
是 |
- |
- |
- |
电压输出 (0 到 10 VDC) |
是 |
- |
- |
- |
数字输出 |
- |
是 |
是 |
是 |
数字脉冲输出 |
- |
是 |
是 |
是 |
脉宽调制输出 |
- |
是 |
是 |
是 |
三态输出 |
- |
是 |
是 |
- |
三态脉冲输出 |
- |
是 |
是 |
- |
通用输入/输出端十分适合楼宇控制系统中的温度、压力、流量、状态点和类似点类型的任意组合。
通用输入/输出作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。作为 RTD 输入,它们适用于楼宇控制系统中的温度点。作为监测输入端,它们应用于十分有必要知道线路是否被切断或短路的安全应用。这些事件为系统提供独立的报警和事件指示。
对于所有模拟输出,可定义最大和最小水平以自动检测高于范围和低于范围的值。
通用输入/输出能够支持模拟输出的电压输出类型。因此,通用输入/输出支持各种设备,比如执行器。
只有具有安全特低电压设备 (SELV/PELV) 输入/输出的设备才能连接通用输入/输出。
固态继电器 (SSR) 输出可用于众多应用中,用于开关执行器、继电器、指示器等的 24 VAC 或 24 VDC 外部负荷。SSR 是静音的不会受到继电器触点磨损的不利影响。
继电器输出支持数字 A 型。A 型继电器适用于直接负载应用。
高功率继电器输出属于 C 型。常开 (NO) 触点极其适合不超过 12 A 的开关电阻负荷,例如电热元件。常闭 (NC) 触点可用于不超过 3 A 的开关电感负荷。
RP-C 是启用了低功耗蓝牙 (BLE) 的产品。您可以使用此无线连接选项将运行 Commission 移动应用程序或用于房间舒适度设置的 Engage 移动应用程序的智能手机或平板电脑连接到 RP-C。
通过无线适配器 - 高级连接到主机 USB 端口,可以为 RP 控制器启用 Zigbee TM 无线连接。控制器可以通过 Zigbee 无线网络扩展其点数,为您的应用带来灵活性。配备适配器的 RP 控制器是符合 Zigbee 3. 0 的 Zigbee 认证产品。有关适配器和支持的无线设备的更多信息,请参阅无线适配器-高级规格表。
BACnet/IP 控制器支持本地趋势、时间表和报警,当控制器离线或用在独立应用中时,可进行本地操作。
内存和实时时钟的无电池备用电源有助于防止数据丢失,允许断电后能够无缝地快速恢复。
在 WorkStation 中,您可同时更新多个 BACnet/IP 控制器的固件,停工时间极短。EcoStruxure BMS 服务器可记录为了支持控制器和传感器的备份、恢复和更换而安装的固件。服务器可托管不同固件版本的控制器。
RP-C 控制器有两个可配置 RS-485 端口,可以针对支持三种不同类型的网络进行配置:
传感器总线
房间总线
Modbus 网络
控制器可以托管两个网络,但每种网络类型只能托管一个。
RS-485 端口之一可替代地配置为支持与自动化服务器的 BACnet MS/TP 网络通信,而不是 BACnet/IP。有关更多信息,请参阅章节“BACnet MS/TP 支持”。然后,另一个 RS-485 端口可以配置为支持传感器总线、室内总线或 Modbus 网络。
BACnet/IP 控制器可提供为 SpaceLogic Sensor 系列设计的接口。通过 SpaceLogic Sensor 设备能够高效地感知房间中的温度、湿度、CO 2 和占用状态。SpaceLogic Sensor 设备具有不同的传感器类型组合以及各种盖板和用户界面选项,触摸屏、设定点和覆盖按钮以及空白面板。
RP 控制器传感器总线可为使用标准 Cat 5(或更高等级)网线组成菊花链的最多四个传感器提供电源和通讯信号。可连接到控制器的传感器的最大数量与传感器型号以及盖和传感器底座类型的组合无关:
空白面板:最多四个传感器的任一传感器底座类型组合
3 按钮及触摸屏盖:最多四个传感器的任一传感器底座类型组合
SpaceLogic LCD 温度传感器:支持最多四个传感器
传感器总线的最大总长为 61 m (200 ft)。有关更多信息,请参阅 SpaceLogic传 感器 - MP 和 RP IP 控制器的 SXWS 传感器 - 规格表。
RS-485 电源适配器可用于从外部 24 VDC 电源向总线注入 24 VDC。有关更多信息,请参阅 RS-485 适配器规格表。
RP 控制器房间总线允许 RP 控制器扩展模块连接到控制器,用于人员计数、运动检测、照度和声压级测量、蓝牙低功耗应用和灯光及百叶窗的控制。
RP-C Advanced 控制器房间总线最多支持六个连接的 RP 控制器扩展模块,但有以下限制:
最多两个 DALI 灯光控制模块
最多两个 SMI 百叶窗模块
最多四个多功能传感器或 Insight-Sensor 设备
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。
RS-485 电源适配器可用于从外部 24 VDC 电源向总线注入 24 VDC。有关更多信息,请参阅 RS-485 适配器规格表。
更多信息,请参阅 RP 控制器扩展模块的规格表。
RP 控制器 Modbus 网络允许标准 Modbus 设备和 KNX Modbus 网关 (RP-C- EXT -KNX) 连接到控制器。
Modbus RTU 协议用于通信。RP 控制器作为 Modbus 客户端,连接的设备作为服务器。
对于与 Modbus 设备的连接,建议使用非绝缘 RS-485 适配器来提供螺纹端接。适配器将 RS-485 RJ45 接口转换为螺丝接线端。适配器可从施耐德电气订购。有关更多信息,请参阅 RS-485 适配器规格表。
要连接适配器,建议您使用带 8 根导线和 RJ45 连接器的 Cat 5(或更高)UTP 电缆。电缆的额定值应适用于目标环境,最大长度为 0.3 m (12 in.).。电缆不包括在内,需要单独购买。
可以连接到 RP 控制器的最大 Modbus 设备数量取决于 Modbus 设备的类型和 Modbus 寄存器的数量。
RP-C Advanced 控制器 Modbus 网络支持最多 10 个连接的 Modbus 设备,但有以下限制:
最多一个 KNX Modbus 网关 (RP-C-EXT-KNX)
每个网络最多 250 个 Modbus 寄存器
支持 64 位 Modbus 寄存器,可用于能耗计量。
通过 KNX Modbus 网关 (RP-C-EXT-KNX),RP 控制器能够与 KNX 设备(如按钮和传感器)通信。
KNX Modbus 网关提供 KNX 到 Modbus 的接口,连接到一个 RP 控制器的可配置 RS-485 端口。
有关更多信息,请参阅 RP-C-EXT-KNX 规格表。
RP 控制器支持 BACnet IP 和 MS/TP 协议。控制器可以配置为使用任一协议。这一功能既可以改造 MNB 和b3 BACnet 设备,同时重用部分现有电缆和设备,也可以稍后从 BACnet MS/TP (RS-485) 网络过渡到基于 IP 的网络。
需要一个 RJ45 到螺丝接线板适配器将 RP 控制器连接到 AS-P 或 AS-B 服务器的 BACnet MS/TP 网络。适配器可从施耐德电气订购。适配器有两种型号,带有隔离或非隔离 RS-485 接口。有关更多信息,请参阅 RS-485 适配器规格表。
要连接适配器,建议您使用带 8 根导线和 RJ45 连接器的 Cat 5(或更高)UTP 电缆。电缆的额定值应适用于目标环境,最大长度为 0.3 m (12 in.).。电缆不包括在内,需要单独购买。
在 MNB 设备的改造项目中,RP 控制器可以与 BACnet MS/TP 网络上的 MNB 设备混合使用。隔离适配器用于连接控制器。适配器连接到控制器上的 RS-485 Com B 端口。
在 b3 BACnet 设备的改造项目中,RP 控制器可以与 BACnet MS/TP 网络上的 b3 BACnet 设备混合使用。非隔离适配器用于连接控制器。适配器可以连接到控制器上的 RS-485 Com A 或 Com B 端口。
在 BACnet MS/TP 网络上只有 RP 控制器的改造项目中,非隔离适配器用于连接控制器。适配器可以连接到控制器上的 RS-485 Com A 或 Com B 端口。
Engage 移动应用程序可直接通过智能手机控制室内温度、风扇转速、灯光和百叶窗/窗帘。当应用程序连接到 RP 控制器时,用户可以管理这些设置。
Engage 移动应用程序是免费的,可从 Google Play 和 Apple App Store 下载。
有关更多信息,请参阅 Engage 规格表。
Commission 移动应用程序设计用于 BACnet/IP 控制器的本地配置、现场部署和调试。该移动应用程序可缩短调试时间,便于灵活地实施项目,最小化网络基础设施的依赖性。
移动应用程序设计用于 Android、Apple (iOS) 和 Microsoft Windows 10 和 Windows 11 设备。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Building Commission 规格表。
使用 Commission 移动应用程序,您可以连接到一个或多个 RP 控制器。您可以使用控制器的内置蓝牙连接或使用连接到 SpaceLogic 传感器的 SpaceLogic 蓝牙适配器连接到单个 RP 控制器。您可以使用无线接入点或网络交换机连接到本地 IP 网络上的 RP 控制器的网络。
使用 Commission 移动应用程序,您可以轻松发现 IP 网络上的 BACnet/IP 控制器。您可更改每个控制器的配置,包括 BACnet 和 IP 网络设置、位置以及服务器。为了节省工程时间,您可以保存常用设备设置,并将其再次用于相同型号的控制器。
Commission 移动应用程序不需要准备 EcoStruxure BMS 服务器或网络基础设施。您可以使用该移动应用程序直接将控制器应用程序下载到本地 BACnet/IP 控制器,并部署控制器。该控制器应用程序可利用 Project Configuration Tool 或 WorkStation 离线创建。对于可配置控制器,您可以使用该移动应用程序改变已安装的标准控制器应用程序的行为,例如配置温度设定点。您还可以执行 I/O 检验,以确保控制器的 I/O 点已组态和接线,并正确运行。
您可以在 RP 控制器房间总线上执行 I/O 检查,以验证 RP 控制器和相关 RP 控制器扩展模块之间通过房间总线的正确通信。然后可以解决模块类型不匹配或地址不匹配的问题。连接 RP 控制器扩展模块的物理输入和输出后,您可在不同的模块上执行以下任务:
DALI 灯模块:发现、闪烁和关联 DALI 灯与逻辑软件点,以及测试各灯
0-10V 灯模块:测试各灯
百叶窗模块:校准和测试百叶窗
继电器模块:测试输出
当 RP 控制器属于 EcoStruxure BMS 时可完全发挥其作用,有以下优势:
WorkStation/WebStation 界面
脚本和功能块编程选项
设备发现
工程效率
暖通空调和连通房间解决方案的预配置 BMS 应用程序
分区选项
无论用户登录到哪台 EcoStruxure BMS 服务器,WorkStation 和 WebStation 都能提供一致的用户体验。用户可登录父 EcoStruxure BMS 服务器以设计、调试、监督和监视 BACnet/IP 控制器及其 I/O,以及它连接的 SpaceLogic Sensor 设备。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。
可自由编程的 RP 和 MP 控制器型号同时具有脚本和功能块编程选项。现有程序可在 EcoStruxure BMS 服务器和控制器之间轻松地再次使用。
通过 WorkStation 中的增强设备发现功能,您可以轻松地识别 BACnet 网络上的 BACnet/IP 控制器,并关联控制器与其服务器。
BACnet/IP 控制器的工程和维护可利用 EcoStruxure Building Operation 再次使用功能高效地完成。通过这些功能,您可以为整个控制器应用程序创建库项目(自定义类型),其中包括程序和所有必需对象,例如趋势、报警和时间表。自定义类型库中的控制器应用程序可在相同型号的所有控制器之间再次使用。您可以使用控制器应用程序作为基础,创建适用于相似应用的新控制器。然后,您可以编辑该控制器应用程序,更改将自动复制到所有控制器,而每个控制器都保留其本地值。
WorkStation 支持 BACnet/IP 控制器在线和离线工程。您可以进行在线配置更改,也可使用数据库模式进行离线更改。在数据库模式中,更改保存到 EcoStruxure Building Operation 数据库,以便于您随后将更改应用于控制器。
通过 Project Configuration Tool,您无需物理硬件即可在场外执行所有工程,最大限度地减少需要用在现场的时间。您可以在将服务器和控制器应用程序现场部署到服务器和控制器之前,虚拟运行 EcoStruxure BMS 服务器并设计 BACnet/IP 控制器。更多信息,参见 Project Configuration Tool 相关技术文件。
为了改善工程效率并标准化工程实践,经全面设计和测试的控制器应用程序位于 bms-applications.schneider-electric.com ,用于 RP 控制器。该库包含用于不同 RP 控制器型号的应用程序和应用程序类型,例如风扇盘管单元、天花板解决方案、灯和百叶窗。这些预先配置的控制器应用程序是程序包,含有所有软件程序,还有例如图形、报警和文档,诸如功能规格和您的项目所需的 I/O 接线计划。可使用 Windows PC 以及运行 Apple iOS 11.3(或更高版本)和 Android 6.0 Marshmallow(或更高版本)的移动设备上的一般 Web 浏览器访问在线存储库。
工作站的分区选项和 WebStation 提供了对交互式分区工具的访问,该工具可轻松重新配置联网房间解决方案,并在分区之间切换时具有灵活性。WebStation 分区工具提供了一个图形界面,可以从任何 Web 浏览器设备快速编辑分区。
RP-C-12A、-12B、-12C 和 -16A 型号最多支持四个分段,可用于支持建筑物的重新分区。
RP 控制器使用 RESTful API,它允许 IT Web 服务轻松地与软件应用程序交互。RESTful API 的灵活性允许 RP 控制器处理多种类型的输入并返回不同的数据格式。使用 Web 服务,客户端可以直接从控制器读取/写入数据(BACnet 值)。Web 服务使用资源方法 GET、PUT、POST 和 DELETE 来访问和使用数据。HTTPS 用于客户端和控制器之间的通信。
默认情况下,Web 服务功能被禁用。启用时,它需要大约 200 kB 的 RP 控制器内存。
产品 |
部件号 |
RP-C-12A-F-24V
|
SXWRCF12A10002
|
RP-C-12B-F-24V
|
SXWRCF12B10002
|
RP-C-12C-F-24V
|
SXWRCF12C10002
|
RP-C-16A-F-230V
|
SXWRCF16A10003
|
产品 |
部件号 |
可选盖板
|
SXWRPCCOV10001
|
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹
每包 25 个
|
SXWDINEND10001
|
隔离 RS-485 适配器 |
SXWISORS48510001
|
非隔离 RS-485 适配器 |
SXWNISORS48510001
|
RS-485 电源适配器 |
SXWNISORS485P10001
|
SpaceLogic 无线适配器 - 高级
|
SXWZBAUSB10001
|
SpaceLogic 蓝牙适配器
|
SXWBTAECXX10001
|
有关网络连接附件的物料号的详细信息,请参阅 有关更多信息,请参阅 “产品选择指南 - EcoStruxure Building” .。
交流输入 | |||||||||||||
RP-C-12A-F-24V、RP-C-12B-F-24V 和 RP-C-12C-F-24V | |||||||||||||
标称电压
|
24 伏交流
|
||||||||||||
工作电压范围
|
+/-15 %
|
||||||||||||
频率
|
50/60 赫兹
|
||||||||||||
最大功耗
|
23 VA
|
||||||||||||
功率输入保护
|
MOV 抑制和内置保险丝
|
||||||||||||
RP-C-16A-F-230V | |||||||||||||
标称电压
|
230 VAC
|
||||||||||||
工作电压范围
|
+/-10 %
|
||||||||||||
频率
|
50/60 赫兹
|
||||||||||||
最大功耗
|
65 VA
|
||||||||||||
无负载功耗
|
5 W
|
||||||||||||
功率输入保护
|
MOV 抑制和内置保险丝
|
||||||||||||
单独的 PTC 热敏电阻仅用作 24 VAC 输出的可重调保险丝
|
|||||||||||||
过电压类别
|
III
|
||||||||||||
污染度
|
2
|
||||||||||||
直流输入 | |||||||||||||
RP-C-12A-F-24V、RP-C-12B-F-24V 和 RP-C-12C-F-24V | |||||||||||||
标称电压
|
24 ~ 30 伏直流
|
||||||||||||
工作电压范围
|
23.5 至 33 VDC
|
||||||||||||
最大功耗
|
14 W
|
||||||||||||
功率输入保护
|
MOV 抑制和内置保险丝
|
||||||||||||
AC 输出 | |||||||||||||
RP-C-16A-F-230V | |||||||||||||
类型
|
隔离 2 类输出
|
||||||||||||
标称电压
|
24 伏交流
|
||||||||||||
频率
|
和电源的频率相同 (50/60 Hz)
|
||||||||||||
额定输出功率
|
19 VA
|
||||||||||||
环境 | |||||||||||||
RP-C-12A-F-24V、RP-C-12B-F-24V 和 RP-C-12C-F-24V | |||||||||||||
环境温度,操作
|
0 到 50 °C(32 到 122 °F),正常运行时
|
||||||||||||
-40 到 +60 °C(-40 到 +140 °F ),屋顶应用,仅限于水平安装
|
|||||||||||||
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
||||||||||||
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
||||||||||||
RP-C-16A-F-230V | |||||||||||||
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
||||||||||||
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
||||||||||||
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
||||||||||||
材质 | |||||||||||||
塑料火焰等级
|
UL94-5VB
|
||||||||||||
防水保护等级
|
IP 20
|
||||||||||||
机械性能 | |||||||||||||
尺寸
|
宽 180 x 高 110 x 深 64 毫米(宽 7.1 x 高 4.3 x 深 2.5 英尺)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
重量,RP-C-12A-F-24V
|
0.370 kg (0.816 lb)
|
||||||||||||
重量,RP-C-12B-F-24V 和 RP-C-12C-F-24V
|
0.390 kg (0.860 lb)
|
||||||||||||
重量,RP-C-16A-F-230V
|
0.720 kg (1.587 lb)
|
||||||||||||
建议的安装
|
DIN 轨或机柜内平坦表面
a
|
||||||||||||
a) 除非当地法规允许例外情况,否则建议将设备安装在机柜中。 | |||||||||||||
接线盒
|
固定
|
||||||||||||
可选盖板 | |||||||||||||
尺寸
|
宽 180 x 高 164 x 深 64 毫米(宽 7.1 x 高 6.5 x 深 2.5 英尺)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
重量,可选盖板
|
0.070 kg (0.154 lb)
|
||||||||||||
兼容性 | |||||||||||||
EcoStruxure BMS 服务器通讯
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
版本 3.0.1 及更高版本
|
||||||||||||
BACnet MS/TP 网络支持
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
版本 4.0.2 及更高
|
||||||||||||
Modbus 64 位注册支持
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
版本 5.0.1 及更高版本
|
||||||||||||
符合相关管理机构的合规性 | |||||||||||||
RP-C-12A-F-24V、RP-C-12B-F-24V 和 RP-C-12C-F-24V | |||||||||||||
辐射
|
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B 和 C,B 类
|
||||||||||||
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
|
||||||||||||
无线电
|
ETSI EN 300 328 V2.2.2
|
||||||||||||
安全标准
|
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN IEC 63044-3;UL 916 C-UL US 列入
a
|
||||||||||||
a) RP-C-12A 标记了“能量管理设备”。RP-C-12B 和 -12C 标记了“开放式能源管理设备”。 | |||||||||||||
FCC ID
|
DVE-RPC24
|
||||||||||||
ISED 认证编号
|
IC:24775-RPC24
|
||||||||||||
空气处理空间中的防火性能
a
|
UL 2043
|
||||||||||||
a) RP-C-12A、-12B 和 -12C 型号已获准用于所有应用程序。 | |||||||||||||
RP-C-16A-F-230V | |||||||||||||
辐射
|
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2
|
||||||||||||
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
|
||||||||||||
无线电
|
ETSI EN 300 328 V2.2.2
|
||||||||||||
安全标准
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3
|
||||||||||||
能量
|
eu.bac 认证产品(许可证号 219832);BS/EN 15500-1
|
||||||||||||
实时时钟 | |||||||||||||
精确,25 °C (77 °F) 时
|
+/-1 分钟/月
|
||||||||||||
备份时间,25 °C (77 °F) 时
|
最短 7 天
|
||||||||||||
通讯端口 | |||||||||||||
以太网
|
双 10/100BASE-TX (RJ45)
|
||||||||||||
USB
|
1 USB 2.0 设备端口 (mini-B)
|
||||||||||||
1 USB 2.0 主机端口 (type-A),5 VDC,2.5 W
|
|||||||||||||
RS-485 端口 Com A
|
24 VDC,3 W,RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
|
|||||||||||||
RS-485 端口 Com B
|
24 VDC,3 W,RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
|
|||||||||||||
RS-485 收发器特性 | |||||||||||||
收发器类型
|
失效保护
|
||||||||||||
非绝缘
|
|||||||||||||
外部偏置
|
都不需要
|
||||||||||||
每个设备的总单位负载 (UL)
|
最大 0.5 UL
|
||||||||||||
通信 | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
|
||||||||||||
BACnet MS/TP,最大总线长度:1200 米(4000 英尺),最大波特率:76800
|
|||||||||||||
BTL B-AAC(BACnet 高级应用程序控制器)
a
|
|||||||||||||
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 认证固件修订版本的最新详情。 | |||||||||||||
无线连接 | |||||||||||||
低功耗蓝牙 | |||||||||||||
通信协议
|
Bluetooth
®
5.1 低功耗兼容
|
||||||||||||
频率
|
2.402 至 2.480 GHz
|
||||||||||||
最大输出功率
|
10 dBm
|
||||||||||||
最大通信距离
|
视距:100 m (328 ft)
|
||||||||||||
天线
|
集成天线
|
||||||||||||
可选外部天线的 RF 连接器
|
SMA 连接器
|
||||||||||||
外部天线(可选)
|
限于下面所列的批准的天线类型(用于认证的)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
CPU | |||||||||||||
频率
|
500 MHz
|
||||||||||||
类型
|
ARM Cortex-A7 单核
|
||||||||||||
内部 SRAM
|
6 MB
|
||||||||||||
NOR 闪存
|
48 MB
|
||||||||||||
内存备份
|
128 kB,FRAM,非易失性
|
||||||||||||
通用输入/输出 | |||||||||||||
信道,RP-C-12A-F-24V
|
8 Ub,Ub1 至 Ub8
|
||||||||||||
信道,RP-C-12B-F-24V
|
8 Ub,Ub1 至 Ub8
|
||||||||||||
信道,RP-C-12C-F-24V
|
4 Ub,Ub1 至 Ub4
|
||||||||||||
信道,RP-C-16A-F-230V
|
8 Ub,Ub1 至 Ub8
|
||||||||||||
绝对最大额定值
|
-0.5 ~ +24 伏直流
|
||||||||||||
交流/直流转换器分辨率
|
16 位
|
||||||||||||
通用输入/输出保护
|
每个通用输入/输出上的瞬变电压抑制器
|
||||||||||||
数字输入 | |||||||||||||
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
150 ms
|
||||||||||||
计数器输入 | |||||||||||||
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
20 毫秒
|
||||||||||||
最大频率
|
25 赫兹
|
||||||||||||
监测输入 | |||||||||||||
5 伏电路,1 或 2 个电阻
|
|||||||||||||
监视的开关组合
|
仅串联,仅并联,串联和并联
|
||||||||||||
电阻范围
|
1 ~ 10 千欧
|
||||||||||||
对于双电阻配置,每个电阻都必须拥有相同的阻值 +/- 5 % | |||||||||||||
电压输入 | |||||||||||||
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
||||||||||||
精度
|
+/-(7 毫伏 + 读数的 0.2 %)
|
||||||||||||
分辨率
|
1.0 mV
|
||||||||||||
阻抗
|
1 Mohm
|
||||||||||||
电流输入 | |||||||||||||
范围
|
0 ~ 20 毫安
|
||||||||||||
精度
|
+/-(0.01 毫安 + 读数的 0.4 %)
|
||||||||||||
复数
|
1 μA
|
||||||||||||
阻抗
|
47 欧姆
|
||||||||||||
电阻输入 | |||||||||||||
10 欧姆 ~ 10 千欧 精度
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) 欧姆
|
||||||||||||
R = 以欧姆为单位的电阻 | |||||||||||||
10 ~ 60 千欧精度
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) 欧姆
|
||||||||||||
R = 以欧姆为单位的电阻 | |||||||||||||
温度输入(热敏电阻) | |||||||||||||
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
支持的热敏电阻 | |||||||||||||
Honeywell
|
20 千欧
|
||||||||||||
第 I 类(连续)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 II 类 (I/NET)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 III 类 (Satchwell)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 IV 类 (FD)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 V 类(FD w/ 11k 分流器)
|
线性化 10 千欧
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
线性化 10 千欧
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2.2 千欧
|
||||||||||||
Xenta
|
1.8 千欧
|
||||||||||||
Balco
|
1 千欧
|
||||||||||||
测量精度 | |||||||||||||
20 千欧
|
-50 ~ -30 °C:+/-1.5 °C (-58 ~ -22 °F: +/-2.7 °F)
|
||||||||||||
-30 ~ 0 °C: +/-0.5 °C(-22 ~ +32 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|||||||||||||
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
10 千欧、2.2 千欧和 1.8 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 ~ -22 °F: +/-1.35 °F)
|
||||||||||||
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 ~ +212 °F: +/-0.4 °F)
|
|||||||||||||
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
线性化 10 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 ~ -22 °F: +/-3.6 °F)
|
||||||||||||
-30 ~ 0 °C: +/-0.75 °C (-22 ~ +32 °F: +/-1.35 °F)
|
|||||||||||||
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|||||||||||||
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
1 千欧
|
-50 ~ +150 °C: +/-1.0 °C (-58 ~ +302° F: +/-1.8 °F)
|
||||||||||||
RTD 温度输入 | |||||||||||||
支持的 RTD
|
Pt1000、Pt1000、Ni1000 和 LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
传感器范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
传感器范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
传感器范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
RTD 温度布线 | |||||||||||||
最大导线电阻
|
20 欧姆/导线(共 40 欧姆)
|
||||||||||||
最大导线电容
|
60 nF
|
||||||||||||
导线电阻和电容通常对应于 200 米导线。 | |||||||||||||
电压输出 | |||||||||||||
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
||||||||||||
精度
|
+/-60 毫伏
|
||||||||||||
复数
|
10 毫伏
|
||||||||||||
最小负载阻值
|
2.4 kohm
|
||||||||||||
拉电流
|
+4.2 mA
|
||||||||||||
灌电流
|
-1 mA(0 至 0.4 VDC)
|
||||||||||||
-4.2 mA(0.4 至 10 VDC)
|
|||||||||||||
继电器输出,DO | |||||||||||||
信道,RP-C-12A-F-24V
|
0
|
||||||||||||
信道,RP-C-12B-F-24V
|
3,DO1 至 DO3
|
||||||||||||
信道,RP-C-12C-F-24V
|
3,DO5 至 DO7
|
||||||||||||
信道,RP-C-16A-F-230V
|
3,DO5 至 DO7
|
||||||||||||
触点额定值
|
导向器负载 (C300)
|
||||||||||||
电阻负载:250 VAC/30 VDC, 4 A (cos phi = 1)
|
|||||||||||||
电感负载:250 VAC/30 VDC, 4 A (cos phi = 0.4)
|
|||||||||||||
开关类型
|
A 型继电器
|
||||||||||||
单刀单掷
|
|||||||||||||
常开
|
|||||||||||||
常用
|
COM1 用于 DO1、DO2 和 DO3(在 RP-C-12B 型号)
|
||||||||||||
COM3 用于 DO5、DO6 和 DO7(在 RP-C-12C 和 RP-C-16A 型号)
|
|||||||||||||
系统接地隔离
|
3,000 VAC
|
||||||||||||
循环寿命
|
至少 100,000 循环
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
||||||||||||
高功率继电器输出,DO | |||||||||||||
信道,RP-C-12A-F-24V
|
0
|
||||||||||||
信道,RP-C-12B-F-24V
|
1, DO4
|
||||||||||||
信道,RP-C-12C-F-24V
|
1, DO8
|
||||||||||||
信道,RP-C-16A-F-230V
|
1, DO8
|
||||||||||||
触点额定值
|
导向器负载 (B300)
|
||||||||||||
最小电流:100 mA (5 VDC)
|
|||||||||||||
常开触点,电阻负载:250 VAC/24 VDC,12 A (cos phi = 1)
|
|||||||||||||
常闭触点,电感负载:250 VAC/24 VDC,3 A (cos phi = 0.4)
|
|||||||||||||
开关类型
|
C 型继电器
|
||||||||||||
单刀双掷
|
|||||||||||||
常开和常闭
|
|||||||||||||
系统接地隔离
|
5,000 VAC
|
||||||||||||
循环寿命
|
至少 100,000 循环
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
||||||||||||
固态继电器输出,DO | |||||||||||||
信道,RP-C-12A-F-24V
|
4,DO1 至 DO4
|
||||||||||||
信道,RP-C-12B-F-24V
|
0
|
||||||||||||
信道,RP-C-12C-F-24V
|
4,DO1 至 DO4
|
||||||||||||
信道,RP-C-16A-F-230V
|
4,DO1 至 DO4
|
||||||||||||
额定输出
|
每个输出最大 2 A 负载
|
||||||||||||
4 个输出最大 4 A 总负载
|
|||||||||||||
AC 电压范围
|
最大 30 VDC
|
||||||||||||
DC 电压范围
|
最大 30 VDC
|
||||||||||||
常用
|
COM1 用于 DO1 和 DO2(在 RP-C-12A、-12C 和 -16A 型号上)
|
||||||||||||
COM2 用于 DO3 和 DO4(在 RP-C-12A、-12C 和 -16A 型号上)
|
|||||||||||||
当使用 SSR 输出切换 AC 时,公共端子可连接到 0 至 30 VAC。当使用 SSR 输出切换 DC 时,公共端子可连接到 -30 VDC 到 +30 VDC 或地线。 | |||||||||||||
一般电压范围 (AC)
|
0 至 30 VAC
|
||||||||||||
一般电压范围 (DC)
|
-30 至 +30 VDC
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
||||||||||||
固态继电器输出保护
|
每个固态继电器 (SSR) 输出两侧的瞬变电压抑制器
|
如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。
产品 |
物料号 |
带温度传感器的传感器底座 |
SXWSBTXXXSXX |
带温度和湿度传感器的传感器底座 |
SXWSBTHXXSXX |
带温度和 CO 2 传感器的传感器底座 |
SXWSBTXCXSXX |
带温度、湿度和 CO 2 传感器的传感器底座 |
SXWSBTHCXSXX |
产品 |
外壳 |
物料号 |
空白盖 |
中等哑光白 |
SXWSCBXSELXX |
空白盖 |
优等玻璃白 |
SXWSCBXSELXW |
空白盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSCBXSELXB |
带占用传感器的空白盖 |
中等哑光白 |
SXWSCBPSELXX |
带占用传感器的空白盖 |
优等玻璃白 |
SXWSCBPSELXW |
带占用传感器的空白盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSCBPSELXB |
3 按钮盖 |
中等哑光白 |
SXWSC3XSELXX |
3 按钮盖 |
优等玻璃白 |
SXWSC3XSELXW |
3 按钮盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSC3XSELXB |
带占用传感器的 3 按钮盖 |
中等哑光白 |
SXWSC3PSELXX |
带占用传感器的 3 按钮盖 |
优等玻璃白 |
SXWSC3PSELXW |
带占用传感器的 3 按钮盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSC3PSELXB |
触摸屏显示盖 |
中等哑光白 |
SXWSCDXSELXX |
Touchscreen display cover |
优等玻璃白 |
SXWSCDXSELXW |
触摸屏显示盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSCDXSELXB |
带占用传感器的触摸屏显示盖 |
中等哑光白 |
SXWSCDPSELXX |
带占用传感器的触摸屏显示盖 |
优等玻璃白 |
SXWSCDPSELXW |
带占用传感器的触摸屏显示盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSCDPSELXB |
带灯控制按钮的触摸屏显示盖 |
优等玻璃白 |
SXWSC2XSELXW |
带灯控制按钮的触摸屏显示盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSC2XSELXB |
带灯控制按钮和占用传感器的触摸屏显示盖 |
优等玻璃白 |
SXWSC2PSELXW |
带灯控制按钮和占用传感器的触摸屏显示盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSC2PSELXB |
带灯和百叶窗控制按钮的触摸屏显示盖 |
优等玻璃白 |
SXWSC4XSELXW |
带灯和百叶窗控制按钮的触摸屏显示盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSC4XSELXB |
带灯和百叶窗控制按钮和占用传感器的触摸屏显示盖 |
优等玻璃白 |
SXWSC4PSELXW |
带灯和百叶窗控制按钮和占用传感器的触摸屏显示盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSC4PSELXB |
产品 |
外壳 |
部件号 |
完整的 SpaceLogic 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖 |
中等哑光白 |
SXWSATXXXSLX |
完整的 SpaceLogic 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖 |
优等玻璃白 |
SXWSATXXXSLW |
完整的 SpaceLogic 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSATXXXSLB |
完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SpaceLogic 传感器型号 |
中等哑光白 |
SLASXXX |
完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SpaceLogic 传感器型号 |
优等玻璃白 |
SLAWXXX |
完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SpaceLogic 传感器型号 |
优等玻璃黑 |
SLABXXX |